990-6537E-017

Isolare un singolo UPS con quattro interruttori interni dal sistema in parallelo

Questa procedura consente di arrestare un'unità UPS in un sistema in parallelo in funzione.

NOTA: Prima di avviare questa procedura, accertarsi che tutti gli UPS rimanenti siano in grado di alimentare il carico.
NOTA: La seguente procedura di arresto è generica. Tutti i dispositivi di disconnessione menzionati potrebbero non essere presenti nel tuo sistema specifico.
  1. Su questo UPS, selezionare Controllo > Inverter > Inverter non attivo. Toccare OK sulla schermata di conferma.
  2. Aprire l'interruttore di uscita unità per questo UPS.
  3. Aprire l'interruttore ingresso commutatore statico (SSIB), se presente, per questo UPS.
  4. Aprire i dispositivi di disconnessione della batteria per questo UPS.
  5. Aprire interruttore di ingresso unità (UIB) per questo UPS.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.