990-6537E-017

Configurazione di Modbus

  1. Nel menu principale, selezionare Configurazione > Modbus > Modbus seriale.
    1. Attivare o disattivare Modbus seriale.
    2. Impostare Parità su Nessuna, Pari o Dispari.
    3. Impostare il bit di stop a 1 o 2.
    4. Impostare la Velocità di trasmissione su 2400, 9600, 19200 o 38400.
    5. Impostare l'ID univoco destinazione su un numero compreso tra 1 e 247.
      NOTA: Ogni dispositivo sul bus deve avere esattamente le stesse impostazioni eccetto l'indirizzo del dispositivo ID univoco destinazione, che deve essere univoco per ogni dispositivo. Due dispositivi sul bus non possono avere lo stesso indirizzo.
    6. Toccare OK per salvare le impostazioni.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.