990-6537E-017

Aggiungere, rimuovere o sostituire un modulo di potenza

NOTA: Il modulo di potenza può essere sostituito in qualsiasi modalità di funzionamento dell'UPS.
NOTA: Installare i moduli di potenza dal basso verso l'alto.
AVVERTIMENTO
PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO DELL'APPARECCHIATURA
  • Prima di installare un nuovo modulo di potenza, verificare la configurazione della protezione a monte e a valle. Assicurarsi che l'UPS sia configurato correttamente per il valore nominale del telaio aggiornato. Ad esempio, se l'UPS passa da 200 kW a 250 kW, la scelta del tipo del dispositivo di disconnessione deve basarsi sulla potenza nominale di 250 kW.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.
AVVERTIMENTO
PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO DELL'APPARECCHIATURA
  • Immagazzinare i moduli di potenza a una temperatura ambiente compresa fra -25 e 55 °C e con un range di umidità senza condensa tra lo 0 e il 95%.
  • Immagazzinare i moduli di potenza nella confezione protettiva originale.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.
ATTENZIONE
Carico pesante
I moduli di potenza sono pesanti (28 kg) e devono essere sollevati da due persone.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
  1. Rimozione di un modulo di potenza:
    1. Impostare l'interruttore di attivazione sul modulo di potenza nella posizione OFF.
    2. Rimuovere le viti sui lati del modulo di potenza.
    3. Estrarre il modulo di potenza a metà. Un meccanismo di blocco impedisce l'estrazione completa del modulo di potenza. Rilasciare il blocco premendo il pulsante di rilascio sul lato sinistro del modulo di potenza.
    4. Rimuovere il modulo di potenza.
    5. Se non verrà installato un modulo di potenza sostitutivo, installare una piastra di riempimento davanti allo slot del modulo di potenza vuoto.
    6. Nel menu principale, selezionare Stato > Moduli di potenza. Toccare l'icona del modulo di alimentazione corrispondente al modulo di alimentazione rimosso e fare clic su Conferma disconnessione.
      NOTA: Questa fase è necessaria solo per la rimozione di un modulo di potenza, ma non per l'installazione/aggiunta di un modulo di potenza.
  2. Installazione/aggiunta di un nuovo modulo di potenza:
    1. Rimuovere la piastra di riempimento dallo slot vuoto del modulo di potenza. Conservare la piastra di riempimento per uso futuro.
    2. Spingere il modulo di potenza nello slot.
    3. Reinstallare le viti sui lati del modulo di potenza.
    4. Impostare l'interruttore di attivazione sul modulo di potenza nella posizione ON.
    PERICOLO
    Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
    Tutti gli slot dei moduli di potenza devono avere un modulo di potenza o una piastra di riempimento installati.
    Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.