990-6537E-017

Visualizzazione di informazioni sullo stato del sistema

  1. Nel menu principale, selezionare Stato.
    1. Toccare Input per vedere lo stato.

      Ingresso

      Tensione fase-fase (fase-fase) La tensione in ingresso fase-fase attuale.
      Corrente La corrente in ingresso attuale dalla sorgente di alimentazione di rete CA per fase in ampere (A).
      Frequenza La frequenza di ingresso attuale in hertz (Hz).
      Tensione fase-N (fase-neutro)* La tensione in ingresso fase-neutro attuale in volt (V).
      Potenza totale L'ingresso di potenza attiva totale attuale (per le tre fasi) in kW.
      Potenza L'ingresso di potenza attiva (o potenza reale) attuale per ogni fase in kilowatt (kW). La potenza attiva è una parte del flusso di potenza che, in media su un ciclo completo della forma d'onda CA, risulta nel trasferimento netto di energia in una direzione.
      Fattore di potenza Il rapporto tra la potenza attiva e la potenza apparente.
    2. Toccare Output per vedere lo stato.

      Uscita

      Tensione fase-fase (fase-fase) La tensione di uscita fase-fase nell'inverter in volt (V).
      Corrente La corrente di uscita attuale per ogni fase in ampere (A).
      Frequenza La frequenza di uscita attuale in hertz (Hz).
      Tensione fase-N (fase-neutro)* La tensione di uscita fase-neutro dell'inverter in volt (V).
      Carico La percentuale della capacità dell'UPS attualmente utilizzata in tutte le fasi. Viene visualizzata la percentuale di carico per il carico sulla fase maggiore.
      Corrente del neutro* La corrente del neutro di uscita attuale in ampere (A).
      Potenza totale L'attuale potenza attiva totale in uscita (per le tre fasi) in kilowatt (kW).
      Potenza L'uscita di potenza attiva (o potenza reale) attuale per ogni fase in kilowatt (kW). La potenza attiva è una parte del flusso di potenza che, in media su un ciclo completo della forma d'onda CA, risulta nel trasferimento netto di energia in una direzione.
      Fattore di potenza Il fattore di potenza in uscita attuale per ogni fase. Il fattore di potenza è il rapporto tra la potenza attiva e la potenza apparente.
    3. Toccare Bypass per visualizzare lo stato.

      Bypass

      Tensione fase-fase (fase-fase) La tensione di bypass fase-fase attuale (V).
      Corrente La corrente bypass attuale per ogni fase in ampere (A).
      Frequenza La frequenza di bypass attuale in hertz (Hz).
      Tensione fase-N (fase-neutro)* La tensione di bypass fase-neutro attuale (V).
      Potenza totale La potenza di bypass attiva totale attuale (per le tre fasi) in kilowatt (kW).
      Potenza La potenza di bypass attiva attuale per ogni fase in kilowatt (kW). La potenza attiva è la media temporale del prodotto istantaneo di tensione e corrente.
      Fattore di potenza Il fattore di potenza di bypass attuale per ogni fase. Il fattore di potenza è il rapporto tra la potenza attiva e la potenza apparente.
    4. Toccare Batteria per visualizzare lo stato.

      Batteria

      Misure La potenza in CC attuale proveniente dalla batteria, in kilowatt (kW).
      La tensione delle batterie attuale (VCC).
      La corrente delle batterie attuale in ampere (A). Una corrente positiva indica che la batteria si sta caricando, una corrente negativa che si sta scaricando.
      Temperatura della batteria in gradi Celsius o Fahrenheit dai sensori di temperatura collegati.
      Batteria Il tempo prima che le batterie raggiungano il livello di spegnimento per bassa tensione. Mostra anche il livello di carica della batteria come percentuale di capacità completa.
      La carica delle batterie attuale (Ah).
      Caricatore La condizione generale del caricatore (In carica, Spento, In scarica).
      La modalità operativa del caricatore (Spento, Mantenimento, Boost).
      La capacità di carica massima, espressa in percentuale rispetto alla potenza nominale dell'UPS.
    5. Toccare la temperatura per vedere lo stato.

      Temperatura

      Temperatura ambiente Temperatura ambiente in gradi Celsius o Fahrenheit.
      Temperatura della batteria Temperatura della batteria in gradi Celsius o Fahrenheit dai sensori di temperatura collegati.
    6. Toccare Parallelo per vedere lo stato.

      Parallelo

      Corrente in ingresso La corrente in ingresso attuale dalla sorgente di ingresso per fase in ampere (A).
      Corrente bypass La corrente di bypass attuale dalla sorgente di bypass per fase in ampere (A).
      Potenza uscita tot La potenza totale in uscita del sistema UPS in parallelo che mostra la percentuale di carico totale e la potenza di uscita totale in kW e kVA per il sistema in parallelo.
      Corrente in uscita La corrente di uscita attuale per ogni fase in ampere (A).
      Numero di UPS ridondanti Il numero di UPS ridondanti presenti.
      Impostazione ridondanza L'impostazione di ridondanza configurata.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.