990-6537E-017

Configurazione della rete

  1. Nel menu principale, selezionare Configurazione > Rete.
  2. Selezionare Scheda di gestione rete (NMC) numero 1 > IPv4 per configurare la scheda di gestione rete numero 1 o Scheda di gestione rete (NMC) numero 2 > IPv4 per configurare la scheda di gestione rete numero 2.
    1. Impostare la Mod. Indirizzo su Manuale, BOOTP o DHCP.
    2. È inoltre possibile disabilitare la rete selezionando Disattiva IPv4 per NMC n. 1/Disattiva IPv4 per NMC n. 2.
    3. Toccare OK per salvare le impostazioni.
    4. Premere Rete per tornare alla schermata precedente. Toccare Riavvia NMC1 o Riavvia NMC2 per riavviare la scheda di gestione della rete e applicare le modifiche.
  3. Toccare Configurazione > Rete. Selezionare Scheda di gestione rete (NMC) numero 1 > IPv6 per configurare la scheda di gestione rete numero 1 o Scheda di gestione rete (NMC) numero 2 > IPv6 per configurare la scheda di gestione rete numero 2.
    1. Impostare la Modalità DHCPV6 su Indirizzo e altre informazioni, Solo informazioni non relative all'indirizzo o Mai IPv6.
    2. Selezionare Configurazione automatica o Manuale.
    3. È inoltre possibile disabilitare la rete selezionando Disattiva IPv6 per NMC n. 1/Disattiva IPv6 per NMC n. 2 .
    4. Toccare OK per salvare le impostazioni.
    5. Premere Rete per tornare alla schermata precedente. Toccare Riavvia NMC1 o Riavvia NMC2 per riavviare la scheda di gestione della rete e applicare le modifiche.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.