990-6537E-017

Configurazione dell'ingresso dell'UPS

NOTA: Questa configurazione è obbligatoria per il corretto funzionamento dell'UPS.
  1. Nel menu principale, selezionare Configurazione > UPS.
    1. Impostare Configurazione rete elettrica su Alimentazione singola o Alimentazione doppia.
    2. Selezionare Avvio automatico dell'inverter per abilitare questa funzione. Quando l'opzione Avvio automatico dell'inverter è abilitata, l'inverter si avvia automaticamente quando ritorna la tensione in ingresso, dopo uno spegnimento dovuto alla batteria scarica.
      PERICOLO
      Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
      Eseguire sempre il lockout/tagout corretto prima di lavorare sull'UPS. Un UPS con Avvio automatico dell'inverter abilitato si riavvierà automaticamente quando viene ripristinata l'alimentazione di rete.
      Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
    3. Impostare Ridondanza modulo di potenza su N+0 o N+1.
  2. Toccare OK per salvare le impostazioni.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.