990-6537E-017

Modalità UPS

Funzionamento normale

Durante il funzionamento normale, l'UPS supporta il carico con alimentazione condizionata.

Funzionamento a batteria

Se l'alimentazione di servizio o di rete non è idonea, l'alimentazione a batteria assicura un supporto continuo al carico critico durante il funzionamento a batteria.

NOTA: Quando la batteria alimenta l'UPS e non sono disponibili fonti di alimentazione: Se si scollega l'alimentazione a batteria, è necessario attendere che tutti i moduli di alimentazione dell'UPS si siano completamente spenti prima di ricollegare l'alimentazione a batteria all'UPS.

Funzionamento in modalità bypass statico richiesto

L'UPS può essere trasferito al funzionamento in modalità bypass statico richiesto in seguito a un comando del display. Durante il funzionamento in bypass statico richiesto, il carico è alimentato dalla sorgente di bypass. Se viene rilevato un guasto, l'UPS passa al funzionamento normale o al funzionamento in modalità bypass statico forzato. In caso di interruzione alla fornitura dell'alimentazione di servizio/di rete durante il funzionamento in bypass statico richiesto, l'UPS passa al funzionamento a batteria.

Funzionamento in modalità bypass statico forzato

L'UPS si trova in modalità bypass forzato perché è stato rilevato uno stato di errore nel sistema ed è richiesto il funzionamento in bypass statico o perché l'utente ha premuto il pulsante OFF dell'inverter sull'UPS. Durante il funzionamento in bypass statico forzato, il carico è alimentato dalla sorgente di bypass.

NOTA: Le batterie non sono disponibili come sorgente di alimentazione alternativa quando l'UPS è in funzionamento in modalità bypass statico forzato.

Funzionamento in bypass di manutenzione interno tramite il dispositivo di disconnessione di manutenzione interno IMB (per UPS con un interruttore interno)

Quando il dispositivo di disconnessione di manutenzione interno IMB è chiuso, l’UPS passa al funzionamento in bypass di manutenzione interno. Il carico è alimentato dall'ingresso bypass con alimentazione non condizionata. L'assistenza e la sostituzione possono essere eseguite sui moduli di potenza e sul modulo commutatore statico di bypass durante il funzionamento in bypass di manutenzione interno tramite il dispositivo di disconnessione di manutenzione interno IMB. Il dispositivo di disconnessione di manutenzione interno IMB può essere utilizzato solo in sistemi singoli senza dispositivo di disconnessione di bypass manutenzione esterno.

NOTA: Le batterie non sono disponibili come sorgente di alimentazione alternativa quando l'UPS è in funzionamento in modalità bypass di manutenzione interno.

Funzionamento in bypass di manutenzione interno tramite il dispositivo di disconnessione di bypass di manutenzione MBB (per UPS con quattro interruttori interni)

Quando il dispositivo di disconnessione di bypass di manutenzione MBB è chiuso, l'UPS entra in modalità bypass di manutenzione. Il carico è alimentato dall'ingresso bypass con alimentazione non condizionata. L'assistenza e la sostituzione possono essere eseguite sui moduli di potenza e sul modulo commutatore statico di bypass durante il funzionamento in bypass di manutenzione interno tramite il dispositivo di disconnessione di bypass di manutenzione MBB. Il dispositivo di disconnessione di bypass di manutenzione MBB può essere utilizzato solo in sistemi singoli senza dispositivo di disconnessione di bypass di manutenzione esterno.

NOTA: Le batterie non sono disponibili come sorgente di alimentazione alternativa quando l’UPS è in funzionamento in modalità bypass di manutenzione interno.

Funzionamento in bypass di manutenzione esterno tramite il dispositivo di disconnessione di bypass di manutenzione esterno Ext. MBB

Quando il dispositivo di disconnessione di bypass di manutenzione esterno Ext. MBB è chiuso nel pannello/armadio bypass di manutenzione esterno o in un commutatore di terze parti, l'UPS passa al funzionamento in bypass di manutenzione esterno. Il carico è alimentato dall'ingresso bypass con alimentazione non condizionata. L'assistenza e la sostituzione possono essere eseguite sull'intero UPS durante il funzionamento in bypass di manutenzione esterno tramite il dispositivo di disconnessione di bypass di manutenzione esterno Ext. MBB. Per ulteriori informazioni, vedere Spegnimento del singolo UPS con un interruttore interno nel funzionamento in bypass di manutenzione e Arresto del sistema UPS in parallelo nel funzionamento in bypass di manutenzione per UPS con un interruttore interno.

NOTA: Le batterie non sono disponibili come sorgente di alimentazione alternativa quando l'UPS è in funzionamento in modalità bypass di manutenzione esterno.

Funzionamento in standby bypass statico

Lo standby bypass statico è applicabile esclusivamente a un singolo UPS in un sistema in parallelo. L'UPS entra in funzionamento in standby bypass statico se l'UPS non può passare al funzionamento in bypass statico forzato e le altre unità UPS del sistema in parallelo possono supportare il carico. In standby bypass statico, l'uscita dello specifico UPS è disattivata. L'UPS passa automaticamente alla modalità operativa preferita se possibile.

NOTA: Se le altre unità UPS non possono supportare il carico, il sistema in parallelo entra in funzionamento in modalità bypass statico forzato. L'UPS in funzionamento in standby bypass statico passa quindi al funzionamento in bypass statico forzato.

Test della batteria

L'UPS si trova in modalità di test delle batterie durante l'esecuzione di un test automatico delle batterie o di una calibrazione dell'autonomia delle stesse.

NOTA: Il test della batteria viene arrestato se l'alimentazione di servizio/di rete si interrompe o se si verifica un allarme critico. Una volta ripristinata l'alimentazione di servizio/di rete, l'UPS torna al funzionamento normale.

Modalità ECO

La modalità ECO consente di configurare l'UPS per l'utilizzo del bypass statico richiesto, con il carico alimentato attraverso il bypass, come modalità operativa preferita in circostanze predefinite. Se viene rilevato un guasto (tensione di bypass fuori tolleranza, tensione di uscita fuori tolleranza e così via), l'UPS passa immediatamente al funzionamento normale o al funzionamento in modalità bypass statico forzato. Il vantaggio principale della modalità ECO è una riduzione del consumo di energia elettrica. In caso di interruzione dell'alimentazione di servizio/di rete, l'UPS passa al funzionamento a batteria per un'alimentazione continua del carico. Le batterie vengono caricate quando l'UPS è in modalità ECO.

NOTA: La modalità ECO non è supportata nel sistema parallelo.

Modalità OFF

L'UPS non alimenta il carico. Le batterie sono cariche e il display è acceso.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.