990-6537E-017

Live Swap: Aggiungere, rimuovere o sostituire modulo di potenza, modulo commutatore statico di bypass e display

NOTA: Questo UPS è stato progettato e sottoposto a test per:
  • Inserimento e rimozione del modulo di potenza in qualsiasi modalità di funzionamento: Live Swap.

  • Inserimento e rimozione del modulo commutatore statico di bypass in modalità di funzionamento normale o batteria: Live Swap.

  • Inserimento e rimozione del display in qualsiasi modalità di funzionamento: Live Swap.

In questa sezione sono riportate le istruzioni del produttore per l'esecuzione del Live Swap.
NOTA: Verificare che la protezione a monte richiesta sia installata e configurata correttamente, secondo le indicazioni contenute nel manuale di installazione.
NOTA: l'energia incidente è < 1,2 cal/cm2 durante l'installazione e la prima messa in servizio secondo le istruzioni del prodotto. L'energia incidente è misurata a 300 mm dalla parte anteriore dell'armadio.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

  • Le apparecchiature elettriche devono essere installate, utilizzate, riparate, manutenute o sostituite esclusivamente da personale adeguatamente qualificato, addestrato, esperto e competente in possesso delle autorizzazioni necessarie (ad esempio licenze, permessi o certificazioni) per eseguire tali prestazioni. Tutti i lavori devono essere eseguiti evitando di creare pericoli e utilizzando adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI). 

  • Quando utilizza questa apparecchiatura e svolge lavori o consente di eseguire lavori su o vicino ad apparecchiature elettriche, l'utente è tenuto a garantire la conformità con le istruzioni del produttore e il manuale dell'utente e con tutte le leggi, i regolamenti, gli standard e le linee guida applicabili.

  • Né Schneider Electric né alcuna delle sue affiliate sarà ritenuta responsabile per reclami, costi, perdite, danni, morte o lesioni derivanti dall'uso improprio di questa apparecchiatura o dal mancato rispetto di uno dei requisiti di cui sopra.

PERICOLO
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
  • Verificare che l'UPS riporti l'etichetta Live Swap.
  • Se non è presente l'etichetta Live Swap sull'UPS, contattare Schneider Electric per la sostituzione di modulo di potenza, modulo commutatore statico di bypass e display.
  • Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei e seguire le procedure per lavorare in sicurezza con l'elettricità.
  • Le persone non devono essere presenti dietro l'UPS durante questa procedura.
  • L'inserimento o la rimozione di moduli di potenza, moduli commutatore statico di bypass e display deve essere effettuata esclusivamente da personale qualificato esperto in materia e a conoscenza di tutte le necessarie precauzioni. Tenere lontano il personale non qualificato.
  • Questa procedura richiede l'apertura dello sportello anteriore. Tutti gli altri sportelli e coperchi devono rimanere chiusi e fissati durante questa procedura.
  • Prima di eseguire questa procedura, verificare che l'UPS sia bloccato in condizioni di sicurezza contro ogni rischio di movimento.
  • In caso di manutenzione o installazione non adeguate, non eseguire questa procedura.
  • Non installare moduli di potenza, moduli commutatore statico di bypass e display che siano stati accidentalmente fatti cadere, rotti, bagnati, contaminati, infestati o danneggiati in alcun modo.
  • Non installare moduli di potenza, moduli commutatore statico di bypass e display di cui non si conosce lo stato operativo.
  • Mantenere una distanza minima di 300 mm dalla parte anteriore dell'armadio mentre il sistema è alimentato.
  • Non utilizzare alcuno strumento all'interno degli slot vuoti dei moduli di potenza o dei moduli commutatore statico di bypass.
  • Non toccare gli slot vuoti dei moduli di potenza o dei moduli commutatore statico di bypass.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.