990-6537E-017

Avvio dell'UPS singolo con un interruttore interno dal funzionamento in bypass di manutenzione

NOTA: Di seguito sono riportate le procedure di avvio generiche. È inoltre possibile attenersi alle istruzioni delle Sequenze guidate specifiche per il proprio sistema. Selezionare Controllo > Sequenze guidate > Avvia sistema UPS e seguire i passaggi visualizzati sul display.
  1. Procedura di avvio generica per UPS singolo che utilizza un dispositivo di disconnessione bypass di manutenzione esterno Ext. MBB:
    1. Chiudere l'interruttore di ingresso unità (UIB), se aperto.
      Il display si accende. La sequenza di riavvio dura circa 3 minuti.
    2. Chiudere l'interruttore ingresso commutatore statico (SSIB), se presente.
    3. Chiudere i dispositivi di disconnessione della batteria.
    4. Selezionare Controllo > Modalità operativa > Passa a funzionamento in bypass, se possibile.
    5. Chiudere l'interruttore di uscita unità (UOB), se presente.
    6. Confermare il completamento del test automatico commutatore di bypass statico.
    7. Apertura di un'Ext. MBB.
  2. Procedura di avvio generica per un sistema UPS singolo che utilizza il dispositivo di disconnessione di manutenzione interno IMB (nessun Ext. MBB presente):
    1. Chiudere l'interruttore di ingresso unità (UIB), se aperto.
      Il display si accende. La sequenza di riavvio dura circa 3 minuti.
    2. Chiudere i dispositivi di disconnessione della batteria.
    3. Selezionare Controllo > Modalità operativa > Passa a funzionamento in bypass, se possibile.
    4. Confermare il completamento del test automatico commutatore di bypass statico.
    5. Aprire il sezionatore di manutenzione interno (IMB).
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.