990-6537E-017

Sostituzione del modulo commutatore statico di bypass

ATTENZIONE
Carico pesante
Il modulo del commutatore statico è pesante (18 kg) e richiede due persone per essere sollevato.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
NOTA: Il modulo commutatore statico di bypass può essere sostituito quando l'UPS è in modalità di funzionamento normale o batteria.
  1. Rimuovere le viti su entrambi i lati del modulo commutatore statico di bypass e spostare l'interruttore di attivazione nella posizione di spegnimento.
  2. Estrarre il modulo commutatore statico di bypass fino a metà. Un meccanismo di blocco impedisce l'estrazione completa del modulo commutatore statico di bypass. Rilasciare il blocco premendo il pulsante di rilascio sul lato sinistro del modulo commutatore statico di bypass e rimuovere il modulo.
  3. Invertire le procedure per installare il modulo commutatore statico di bypass sostitutivo. Posizionare l'interruttore di attivazione sula posizione di accensione.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.