990-6537E-017

Panoramica dell'interfaccia utente

Display

Panoramica della schermata principale

  1. Pulsante Home: toccare qui su qualsiasi schermata per tornare alla schermata principale

  2. Pulsante del menu principale: toccare qui per accedere ai menu.

  3. Pulsante del diagramma sinottico: toccare qui per accedere al diagramma sinottico

  4. Simbolo di stato degli allarmi: toccare qui per accedere al registro degli allarmi attivi.

È possibile toccare i campi di uscita o batteria nella schermata iniziale per accedere direttamente alle pagine di misurazione dettagliate.

Menu principale


Toccare il pulsante del menu principale sulla schermata iniziale per accedere ai menu.

Diagramma sinottico

Toccare il pulsante del diagramma sinottico nella schermata iniziale per accedere al diagramma sinottico.

Il diagramma sinottico si adatterà alla configurazione del sistema. Il diagramma sinottico mostrato qui è solo un esempio.

Esempio di sistema UPS con un solo commutatore interno - Singola rete di alimentazione

Esempio di sistema UPS singolo con quattro commutatori interni - Singola rete di alimentazione

La linea di alimentazione verde (grigia nell'illustrazione) nel diagramma sinottico mostra il flusso di corrente attraverso il sistema UPS. I moduli attivi (inverter, raddrizzatore, batteria, commutatore statico, ecc.) sono incorniciati in verde e i moduli inattivi sono incorniciati in nero. I moduli incorniciati in rosso non sono utilizzabili o sono in condizione di errore.

NOTA: Il diagramma sinottico mostra solo un dispositivo di disconnessione della batteria (BB) anche se sono stati collegati e configurati per il monitoraggio più dispositivi di disconnessione della batteria. Se uno o più dispositivi di disconnessione della batteria monitorati sono in posizione chiusa, l'interruttore batteria (BB) sul diagramma sinottico verrà visualizzato come chiuso. Se tutti i dispositivi di disconnessione della batteria monitorati sono in posizione aperta, l'interruttore batteria (BB) sul diagramma sinottico verrà visualizzato come aperto.

Nei diagrammi sinottici per i sistemi in parallelo, toccare l'UPS grigio per vedere il diagramma sinottico a livello di UPS.

Esempio di sistema in parallelo - Rete singola con UIB individuale

Esempio di sistema in parallelo - Doppia rete di alimentazione con UIB e SSIB singoli

Simboli dello stato di allarme

Il simbolo di stato di allarme (in grigio nell'illustrazione), nell'angolo in alto a destra del display, cambia in base allo stato di allarme del sistema UPS.

Verde: Nessun allarme presente nel sistema UPS.
Blu: Allarmi informativi presenti nel sistema UPS. Toccare il simbolo dello stato di allarme per aprire il registro degli allarmi attivi.
Giallo: Allarmi di avviso presenti nel sistema UPS. Toccare il simbolo dello stato di allarme per aprire il registro degli allarmi attivi.
Rosso: Allarmi critici presenti nel sistema UPS. Toccare il simbolo dello stato di allarme per aprire il registro degli allarmi attivi.
Rosso: Connessione tra display e UPS interrotta.

Struttura dei menu


Toccare il pulsante del menu principale sulla schermata iniziale per accedere ai menu.

  • Stato

    • Ingresso

    • Uscita

    • Bypass

    • Batteria

    • Temperatura

    • Moduli di potenza

    • Parallelo

    • Modulo intelligente ridondante

  • Registri

  • Controllo*

    • Modalità operativa

    • Inverter

    • Caricatore

    • Sequenze guidate

  • Configurazione*

    • UPS

    • Uscita

    • Batteria

    • Alta efficienza

    • Contatti e relè

    • Rete

    • Modbus

    • Generale

    • Promemoria

  • Manutenzione

    • Segnalatore acustico

    • Batteria*

    • Calibraz. autonomia*

    • Sostituz. batteria*

    • Report UPS*

  • Inform

    • UPS

    • Display

    • Scheda di gestione rete (NMC) numero 1

    • Scheda di gestione rete (NMC) numero 2

  • Chiusura sessione

  • Esperienza digitale

  • Lingua

Alcuni menu contengono più sottomenu rispetto a quelli descritti in questo manuale. Questi sottomenu sono disattivati e possono essere utilizzati solo da Schneider Electric per evitare impatti sul carico indesiderati. Altre voci di menu potrebbero essere visualizzate in grigio/non essere visualizzate sul display se non sono rilevanti o non sono ancora disponibili per questo particolare sistema UPS.

Sezione controller

Panoramica dei terminali di collegamento dei segnali nell'UPS

  1. EPO remoto (J6600)

  2. Porta display (uso interno)

  3. Porta USB (per assistenza)

  4. Porta Tuner (per assistenza)

  5. Porta Modbus

  6. Sensore di temperatura delle batterie (J3008)

  7. Contatti di ingresso (J3009)

  8. Relè di uscita (J3001)

  9. PBUS2

  10. PBUS1

  11. Scheda di gestione della rete (NMC) slot 1

  12. Scheda di gestione della rete (NMC) slot 2

  13. Slot IM1 per modulo intelligente

  14. Slot IM2 per modulo di intelligenza

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.