990-6537E-017

Arresto del sistema UPS in parallelo nel funzionamento in bypass di manutenzione per UPS con un interruttore interno

NOTA: La seguente procedura di arresto è generica. Tutti i dispositivi di disconnessione menzionati potrebbero non essere presenti nel tuo sistema specifico.
  1. Assicurati che sezionatore di manutenzione interno (IMB) sia aperto.
  2. Selezionare Controllo > Modalità operativa > Passa a funzionamento in bypass, se possibile.
  3. Chiudere l'Ext. MBB
  4. Aprire il sezionatore di isolamento sistema, se presente.
  5. Aprire l'interruttore di uscita unità (UOB), se presente.
  6. Aprire l'interruttore ingresso commutatore statico (SSIB), se presente.
  7. Aprire i dispositivi di disconnessione della batteria.
  8. Aprire l'interruttore di ingresso unità (UIB).
  9. Ripetere i passaggi da 5 a 8 per le rimanenti unità UPS nel sistema in parallelo.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.