990-6537E-017

Avvio di un test della calibrazione dell'autonomia

Questa funzione consente di calibrare la stima di autonomia rimanente delle batterie. In questa verifica, l'UPS passa al funzionamento in modalità test delle batterie e le batterie vengono scaricate fino al livello di avviso di CC bassa. In base al tempo trascorso e alle informazioni sul carico, è possibile calcolare la capacità restante e calibrare l'autonomia rimanente.

Schneider Electric consiglia di eseguire il test di calibrazione dell'autonomia al momento dell'avvio, della sostituzione delle batterie o quando si apportano modifiche alla soluzione con batterie.

AVVISO
pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
  • Durante il test di calibrazione dell'autonomia, il livello delle batterie viene ridotto a una capacità molto bassa e queste non sono quindi in grado di supportare il carico del sistema in caso di interruzione dell'alimentazione.
  • Le batterie verranno scaricate fino al livello di avviso di CC bassa e risulteranno avere una bassa autonomia in seguito alla calibrazione finché non verranno ricaricate completamente.
  • La ripetizione di test o calibrazioni della batteria può incidere sulla sua durata.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Prerequisiti:

  • Nessun test batteria in corso.

  • Nessun allarme critico.

  • Le batterie devono avere una carica del 100%.

  • La percentuale di carico deve essere di almeno il 10% e non può variare di oltre il 20% durante il test. Esempio: Se la percentuale di carico è del 30% all'inizio del test, il test si interromperà nel caso in cui essa scenda al di sotto del 24% o salga al di sopra del 36%.

  • L'alimentazione di bypass deve essere disponibile.

  • La modalità operativa deve essere il funzionamento normale.

  • La modalità operativa del sistema deve essere inverter.

  1. Dal menu principale, toccare Manutenzione > Calibrazione in tempo reale > Inizia calibrazione.
  2. Toccare OK sulla schermata di conferma.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.