990-6537E-017

Arresto del sistema UPS in parallelo nel funzionamento in bypass di manutenzione per UPS con quattro interruttori interni

NOTA: La seguente procedura di arresto è generica. Tutti i dispositivi di disconnessione menzionati potrebbero non essere presenti nel tuo sistema specifico.
  1. Assicurarsi che il sezionatore bypass di manutenzione sia aperto.
  2. Selezionare Controllo > Modalità operativa > Passa a funzionamento in bypass, se possibile.
  3. Chiudere l'Ext. MBB
  4. Aprire l'interruttore di isolamento sistema (SIB).
  5. Aprire l'interruttore di uscita unità (UOB), se presente.
  6. Aprire l'interruttore ingresso commutatore statico (SSIB).
  7. Aprire i dispositivi di disconnessione della batteria.
  8. Aprire l'interruttore di ingresso unità (UIB).
  9. Aprire gli interruttori d'ingresso alimentazione di rete (MIB) e gli interruttori d'ingresso rete di bypass (BIB), se presenti.
  10. Ripetere i passaggi da 5 a 9 per gli altri UPS di un sistema parallelo.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.