990-6537E-017

Visualizzare la configurazione della soluzione per batteria

PERICOLO
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Le impostazioni della batteria devono essere immesse solo da personale esperto in batterie, configurazione di batterie e precauzioni necessarie.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
  1. Nel menu principale, selezionare Configurazione > Batteria.
  2. Toccare Impostazioni generali per visualizzare le seguenti impostazioni della batteria.
    Presenza di interruttori delle batterie Indica la presenza di dispositivi di disconnessione delle batterie (BB1, BB2, BB3 e BB4). Se il valore è "Sì", significa che il dispositivo di disconnessione delle batterie è presente nel sistema UPS. Configurabile solo da Schneider Electric Service.
    Avviso autonomia bassa (sec) Definisce la soglia di autonomia residua in secondi per l'attivazione dell'avviso di autonomia ridotta.
    Capacità di carica (%) la capacità di carica massima, espressa in percentuale rispetto alla potenza nominale dell'UPS.
    Monitoraggio della temperatura Indica se il monitoraggio della temperatura è abilitato. Configurabile solo da Schneider Electric Service.
    Sensore di temperatura n. 1/Sensore di temperatura n. 2/Sensore di temperatura n. 3/Sensore di temperatura n. 4* Indica la presenza di sensori di temperatura. Configurabile solo da Schneider Electric Service.
    Soglia minima (°C)/
    Soglia minima (°F)*
    Definisce la temperature della batteria minima accettabile in gradi Celsius o Fahrenheit. Temperature inferiori a questa soglia attivano un allarme.
    Soglia massima (°C)/
    Soglia massima (°F)*
    Definisce la temperatura della batteria massima accettabile in gradi Celsius o Fahrenheit. Temperature superiori a questa soglia attivano un allarme.
    Intervallo di test

    Definisce la frequenza con cui l'UPS deve eseguire un test automatico della batteria.

    Giorn test

    Definisce il giorno della settimana in cui deve essere eseguito il test della batteria.

    Ora avvio test

    Definisce l'ora del giorno in cui deve essere eseguito il test della batteria.

    Mod manuale test automatico batt

    Seleziona la modalità test automatico batteria manuale

    Limite tempo (minuti)

    Definisce il tempo massimo per il test automatico manuale della batteria in modalità tensione/tempo.

    Impostazione limite tensione in modalità test auto

    Definisce la tensione minima per il test automatico manuale della batteria in modalità tensione/tempo.

    • Gamma di batterie al piombo-acido: 1,7 - 2,3 V

    • Intervallo delle batterie agli ioni di litio: 3,5 - 4,1 V

  3. Toccare Impostazioni specifiche per visualizzare le seguenti impostazioni.
    NOTA: Queste impostazioni possono essere configurate solo da Schneider Electric Service.
    Punto centrale batteria collegato Indica se il punto centrale della batteria è collegato.
    Disattiva monitoraggio temperatura Indica se il monitoraggio della temperatura è disabilitato.
    Consenti carica rapida Indica se è consentita la carica rapida. Il potenziamento della ricarica consente di effettuare una ricarica rapida per ripristinare rapidamente una batteria scarica.
    Consenti scarica profonda batteria Indica se è consentita la scarica profonda della batteria. La funzione di scarica profonda consente di scaricare le batterie a un livello di tensione ancora più basso rispetto al valore normalmente raccomandato durante il funzionamento a batteria. Si noti che in questo modo si potrebbero danneggiare le batterie.
    Attiva disconnessione automatica batteria Indica se la disconnessione automatica della batteria è abilitata. Quando l'uscita dell'UPS è disattivata e non è possibile caricare le batterie, questa funzione fa scattare i dispositivi di disconnessione della batteria per evitare una scarica profonda della batteria dopo un periodo di:
    • Due settimane, oppure

    • 10 minuti con la tensione delle celle batterie sotto il livello di spegnimento della batteria bassa.

    Capacità batteria per blocco batteria (Ah) Indica la capacità della batteria per blocco batteria in ampere-ora per il parco batterie collegato a ogni dispositivo di disconnessione della batteria.
    Numero di stringhe batteria parallele Indica il numero di stringhe di batterie collegate in parallelo per il parco batterie collegato a ogni dispositivo di disconnessione della batteria.
    Numero di batterie per stringa Indica il numero di blocchi batteria per stringa di batterie.
    Numero di celle batteria per blocco Indica il numero di celle batteria per blocco batteria.
    Tensione CC per cella batteria (V) Indica la tensione di mantenimento.
    La carica di mantenimento è la funzione di ricarica di base disponibile su tutti i tipi di batterie e viene avviata automaticamente dal caricatore.
    Indica la tensione di boost.

    Il potenziamento della ricarica consente di effettuare una ricarica rapida per ripristinare rapidamente una batteria scarica.

    Durata ricarica (sec) Indica la durata in secondi della carica per carica di mantenimento e carica rapida.
    Tensione di arresto CC per cella batteria (V) Indica il livello di tensione per cella della batteria per quando la batteria deve essere spenta.
    Temperatura nominale (°C) /
    Temperatura nominale (°F)
    *
    Indica la temperatura nominale.
    Rapporto corrente di carica Indica il rapporto di corrente di ricarica.
    NOTA: Le batterie agli ioni di litio non supportano la carica rapida. Le configurazioni per la ricarica rapida non sono valide per le batterie agli ioni di litio.
    NOTA: Le batterie agli ioni di litio personalizzate non sono supportate.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.