990-6537E-017

Spegnimento del singolo UPS con quattro interruttori interni nel funzionamento in bypass di manutenzione

NOTA: La seguente procedura di arresto è generica. Tutti i dispositivi di disconnessione menzionati potrebbero non essere presenti nel tuo sistema specifico.
  1. Procedura di spegnimento generica per il sistema UPS singolo che utilizza un dispositivo di disconnessione bypass di manutenzione esterno Ext. MBB:
    1. Assicurarsi che il sezionatore bypass di manutenzione sia aperto.
    2. Selezionare Controllo > Modalità operativa > Passa a funzionamento in bypass, se possibile.
    3. Chiudere l'Ext. MBB
    4. Aprire l'interruttore di uscita unità (UOB), se presente.
    5. Aprire l'interruttore ingresso commutatore statico (SSIB).
    6. Aprire i dispositivi di disconnessione della batteria.
    7. Aprire l'interruttore di ingresso unità (UIB).
    8. Aprire gli interruttori d'ingresso alimentazione di rete (MIB) e gli interruttori d'ingresso rete di bypass (BIB), se presenti.
  2. Procedura di avvio generica per il singolo sistema UPS con dispositivo di disconnessione bypass di manutenzione MBB (nessun Ext. MBB presente):
    NOTA: Di seguito sono riportate le procedure di accensione generiche. Tutti i dispositivi di disconnessione menzionati potrebbero non essere presenti nel tuo sistema specifico.
    1. Selezionare Controllo > Modalità operativa > Passa a funzionamento in bypass se possibile.
    2. Chiudere il sezionatore bypass di manutenzione (MBB)
    3. Aprire l'interruttore di uscita unità (UOB), se presente.
    4. Aprire l'interruttore ingresso commutatore statico (SSIB).
    5. Aprire i dispositivi di disconnessione della batteria.
    6. Aprire l'interruttore di ingresso unità (UIB).
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.