990-6537E-017

Spegnimento del singolo UPS con un interruttore interno nel funzionamento in bypass di manutenzione

NOTA: La seguente procedura di arresto è generica. Tutti i dispositivi di disconnessione menzionati potrebbero non essere presenti nel tuo sistema specifico.
  1. Procedura di spegnimento generica per il sistema UPS singolo che utilizza un dispositivo di disconnessione bypass di manutenzione esterno Ext. MBB:
    1. Assicurati che sezionatore di manutenzione interno (IMB) sia aperto.
    2. Selezionare Controllo > Modalità operativa > Passa a funzionamento in bypass, se possibile.
    3. Chiudere l'Ext. MBB
    4. Aprire l'interruttore di uscita unità (UOB), se presente.
    5. Aprire l'interruttore ingresso commutatore statico (SSIB), se presente.
    6. Aprire i dispositivi di disconnessione della batteria.
    7. Aprire l'interruttore di ingresso unità (UIB).
  2. Procedura di spegnimento generica per un sistema UPS singolo che utilizza il dispositivo di disconnessione di manutenzione interno IMB (nessun Ext. MBB presente):
    1. Selezionare Controllo > Modalità operativa > Passa a funzionamento in bypass se possibile.
    2. Chiudere il sezionatore di manutenzione interno (IMB).
    3. Aprire i dispositivi di disconnessione della batteria.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.