990-6537E-017

Modalità di sistema

La modalità di sistema indica lo stato di uscita del sistema UPS completo, inclusi gli interruttori esterni, e indica quale sorgente alimenta il carico.

Funzionamento inverter

Durante il funzionamento inverter, il carico è alimentato dagli inverter. L'UPS può essere in modalità di funzionamento normale o a batteria quando la modalità operativa del sistema è in funzionamento inverter.

Funzionamento in modalità bypass statico richiesto

Quando il sistema si trova in funzionamento in modalità bypass statico richiesto, il carico è alimentato dalla sorgente di bypass. Se viene rilevato un guasto, il sistema passa al funzionamento inverter o al funzionamento in modalità bypass statico forzato.

Funzionamento in modalità bypass statico forzato

Il sistema si trova in bypass statico forzato a causa di un comando dal sistema UPS o poiché l'utente ha premuto il pulsante OFF dell'inverter sugli UPS. Durante il funzionamento in modalità bypass statico forzato, il carico è alimentato direttamente dalla sorgente di bypass con alimentazione non condizionata.

NOTA: Le batterie non sono disponibili come sorgente di alimentazione alternativa se il sistema si trova in bypass statico forzato.

Funzionamento in bypass di manutenzione

Durante il funzionamento in modalità bypass di manutenzione, il carico è alimentato direttamente dalla sorgente di bypass con alimentazione non condizionata.

NOTA: le batterie non sono disponibili come sorgente di alimentazione alternativa durante il funzionamento in bypass di manutenzione.

Modalità ECO

La modalità ECO consente di configurare il sistema per l'utilizzo del funzionamento in modalità bypass statico richiesto, con il carico alimentato attraverso il bypass, come modalità operativa preferita in circostanze predefinite. Il vantaggio principale della modalità ECO è una riduzione del consumo di energia elettrica. In caso di interruzione dell'alimentazione di servizio/di rete, l'UPS passa al funzionamento inverter per un'alimentazione continua del carico.

NOTA: La modalità ECO non è supportata nel sistema parallelo.

Modalità OFF

Il sistema non alimenta il carico. Le batterie sono cariche e il display è acceso.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.