990-6537E-017

Avvio e aggiunta di UPS con quattro interruttori interni a un sistema in parallelo

NOTA: Di seguito sono riportate le procedure di avvio generiche. È inoltre possibile attenersi alle istruzioni delle Sequenze guidate specifiche per il proprio sistema. Selezionare Controllo > Sequenze guidate > Avvia sistema UPS e seguire i passaggi visualizzati sul display.
NOTA: Prima di procedere con le operazioni descritte di seguito, accertarsi che le impostazioni del sistema in parallelo siano configurate correttamente e che i collegamenti del cavo PBUS siano ben saldi.
  1. Su questo UPS, chiudere l'interruttore di ingresso unità (UIB), se aperto.
    Il display si accende. La sequenza di riavvio dura circa 3 minuti.
  2. Chiudere l'interruttore ingresso commutatore statico (SSIB), se presente, per questo UPS.
  3. Chiudere il dispositivo di disconnessione dell'alimentazione di ritorno di bypass (se presente) per questo UPS.
  4. Chiudere i dispositivi di disconnessione della batteria per questo UPS.
  5. Chiudere l'interruttore di uscita unità per questo UPS.
  6. Su questo UPS, selezionare Controllo > Inverter > Inverter attivo. Toccare OK sulla schermata di conferma.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.