990-6537E-017

Avvio del sistema UPS in parallelo da modalità di funzionamento in bypass di manutenzione per UPS con un interruttore interno

NOTA: Di seguito sono riportate le procedure di avvio generiche. È inoltre possibile attenersi alle istruzioni delle Sequenze guidate specifiche per il proprio sistema. Selezionare Controllo > Sequenze guidate > Avvia sistema UPS e seguire i passaggi visualizzati sul display.
NOTA: Prima di procedere con le operazioni descritte di seguito, accertarsi che le impostazioni del sistema in parallelo siano configurate correttamente e che i collegamenti del cavo PBUS siano ben saldi.
  1. Chiudere l'interruttore di ingresso unità (UIB), se aperto.
    Il display si accende. La sequenza di riavvio dura circa 3 minuti.
  2. Chiudere l'interruttore ingresso commutatore statico (SSIB), se presente.
  3. Chiudere i dispositivi di disconnessione della batteria.
  4. Selezionare Controllo > Modalità operativa > Passa a funzionamento in bypass, se possibile.
  5. Chiudere l'interruttore di uscita unità (UOB), se presente.
  6. Ripetere i passaggi da 1 a 6 per le rimanenti unità UPS nel sistema in parallelo.
  7. Chiudere l'interruttore di isolamento sistema (SIB), se presente.
  8. Confermare il completamento del test automatico commutatore di bypass statico.
  9. Apertura di un'Ext. MBB.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.