990-6537E-017

Avvio di un test della batteria

Prerequisiti:

  • Nessun test batteria in corso.

  • I dispositivi di disconnessione della batteria sono chiusi.

  • Nessun allarme critico.

  • L'alimentazione di bypass deve essere disponibile.

  • Il funzionamento in bypass statico deve essere disponibile.

  • Le batterie devono avere una carica di almeno il 50%.

  • L'autonomia disponibile deve essere di almeno 4 minuti.

  • La modalità operativa deve essere il funzionamento normale.

  • La modalità operativa del sistema deve essere inverter.

Questa funzione esegue diverse verifiche sulle batterie, come il controllo dei fusibili bruciati e il rilevamento di batterie scariche. Il test scarica le batterie e utilizza all'incirca il 10% della capacità di autonomia totale. Esempio: Se si hanno 10 minuti di autonomia, il test durerà 1 minuto. È possibile pianificare il Test della batteria in modo che venga eseguito automaticamente a diversi intervalli di tempo (da una volta alla settimana a una volta all'anno).

  1. Dal menu principale, toccare Configurazione > Batteria > Mod manuale test automatico batt e selezionare la modalità di test automatico manuale della batteria: Per capacità (test automatico o manuale della batteria) o Per tensione/tempo (solo per i test delle batterie manuali).
  2. Toccare Manutenzione > Batteria > Inizia test.
  3. Toccare OK sulla schermata di conferma.
  4. Quando si avvia il test automatico della batteria, sul display appare il messaggio che indica che il test automatico della batteria è in corso, che rimane visualizzato fino al completamento del test automatico della batteria. Fare clic sul pulsante Interrompi per interrompere il test automatico della batteria.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.