990-6537E-017

Sostituzione del display

NOTA: Il display può essere sostituito in qualsiasi modalità di funzionamento dell'UPS.
  1. Aprire lo sportello anteriore.
  2. Scollegare i cavi dal display.
  3. Rimuovere la staffa di fissaggio del display rimuovendo i sei fermi nei punti indicati. Allentare completamente le viti di fissaggio delle clip con un cacciavite a stella e rimuovere le clip.
  4. Installare il display sostitutivo e fissarlo utilizzando la staffa di fissaggio e i sei fermi. Ricollegare i cavi.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.