990-6537E-017

Configurazione dell'uscita dell'UPS

NOTA: Questa configurazione è obbligatoria per il corretto funzionamento dell'UPS.
  1. Nel menu principale, selezionare Configurazione > Uscita.
    1. Impostare la Tensione CA fase-fase su 380 VCA, 400 VCA o 415 VCA, a seconda della configurazione.
    2. Impostare la Frequenza su 50 Hz ±1.0, 50 Hz ±3.0, 50 Hz ±10.0, 60 Hz ±1.0, 60 Hz ±3.0 o 60 Hz ±10.0 a seconda della configurazione.
    3. Toccare OK per salvare le impostazioni, quindi toccare il simbolo freccia per passare alla pagina successiva.
    4. Impostare la Tolleranza tensione RMS in uscita (%). L'intervallo di tolleranza della tensione RMS in uscita è compreso tra +3% e +10%, l'impostazione predefinita è +10%.
    5. Impostare la Soglia sovraccarico (%). L'intervallo di allarme sovraccarico è compreso tra 0% e 100%, il valore predefinito è 75%.
    6. Toccare OK per salvare le impostazioni.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.