990-5910F-023

Starte opp UPS-systemet fra vedlikeholdsbypassdrift

MERK: Brytere må kun betjenes når den tilhørende bryterindikatorlampen lyser.
  1. Lukk enhetsinngangsbryteren (UIB) hvis den er åpen.
    Displayet slås på. Omstartssekvensen varer ca. 3 minutter.
  2. Velg Kontroll > Veiledete sekvenser > Start opp UPS-systemet eller Kontroll > Veiledete sekvenser > Start opp en UPS i et parallellsystem, og følg deretter instruksjonene på skjermen.
  3. Generisk oppstartsprosedyre for et UPS-system med ekstern vedlikeholdsbypassbryter (MBB):
    MERK: Følgende prosedyrer er generiske avstengningsprosedyrer. Følg alltid trinnene i Veiledete sekvenser som er spesifikke for systemet.
    1. Lukk enhetsinngangsbryteren (UIB) hvis den er åpen.
    2. Lukk inngangsbryteren for statisk svitsj (SSIB) (hvis til stede).
    3. Lukk batteribryteren/batteribryterne.
    4. Velg Kontroll > Driftsmodus > Overfør til bypassdrift hvis mulig.
    5. Lukk enhetsutgangsbryteren (UOB).
    6. Gjenta trinn a til e for andre UPSer i et parallellsystem.
    7. Lukk systemisolasjonsbryteren (SIB), hvis til stede.
    8. Åpne vedlikeholdsbypassbryteren (MBB).
    9. Velg Kontroll > Vekselretter > Vekselretter på eller trykk på ON-knappen for vekselretteren (hold den inne i fem sekunder) på kontrollerseksjonen.
  4. Generisk oppstartsprosedyre for et UPS-system som bruker den interne vedlikeholdsbryteren (IMB) – ingen MBB til stede:
    MERK: Følgende prosedyrer er generiske avstengningsprosedyrer. Følg alltid trinnene i Veiledete sekvenser som er spesifikke for systemet.
    1. Lukk enhetsinngangsbryteren (UIB) hvis den er åpen.
    2. Lukk batteribryteren/batteribryterne.
    3. Gjenta trinn a til b for den andre UPSen i et forenklet 1+1-parallellsystem.
    4. Åpne den interne vedlikeholdsbryteren (IMB).
    5. Velg Kontroll > Vekselretter > Vekselretter på eller trykk på ON-knappen for vekselretteren (hold den inne i fem sekunder) på kontrollerseksjonen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?