990-5452M-018

システム名の変更

  1. ディスプレイのホーム画面からConfiguration(設定) > Customer(顧客) > ID Setup(ID設定)を選択します。
  2. 以下の名前を変更することができます。
    • UPS

    • 入力

    • システム出力

    • 保守バイパス

    • バイパス

    • システムバイパス

  3. OK (開始)をタップして設定を確定します。
  4. ホームボタンをタップして設定画面を終了します。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?