990-5452N-018

保守

推奨される個人保護具(PPE)

装置の一番外側の前面ドアを開けるすべての手順において、Schneider Electricは、最低限以下の個人保護具(PPE)の着用を推奨しています。

  • 不燃性の綿の衣服

  • 目の保護具(眼鏡やゴーグルなど)

  • 安全靴

  • 地域または国の規制により必要とされる、または推奨される個人保護具

注意
人体への傷害の危険
本装置の操作または保守を行う前に、必ずリスク評価を実施してください。適切な個人保護具を使用してください。
上記の指示に従わないと、負傷または機器の損傷を負う可能性があります。

上部フィルターの交換

フロントドア背面図

  1. キャビネットの前面ドアを開けます。
  2. フィルターロックを回して、フィルターを解放します。
  3. フィルターを持ち上げます。
  4. 交換フィルターをインストールキットから取り出し、新しいフィルターを取り付けます。
  5. フィルターロックを回して、フィルターをロックします。

3枚の下部フィルターの交換

フロントドア背面図

  1. キャビネットの前面ドアを開けます。
  2. フィルターロックを回して、フィルターを解放します。
  3. フィルターを外側に傾けて持ち上げます。
  4. 交換フィルターをインストールキットから取り出し、新しいフィルターを取り付けます。
  5. フィルターロックを回して、フィルターをロックします。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?