990-5452N-018

システムステータス情報の表示

注記: ディスプレイにはリアルタイムのデータは表示されません。ディスプレイと外部電力測定器との比較では同じデータが表示されません。± 1%(電圧)、± 3%(電力)、± 3%(電流)の許容誤差を考慮に入れてください。
  1. ディスプレイのホーム画面からStatus(ステータス)を選択します。
  2. ステータスを表示したい領域を選択します。以下から選択します。

    入力

    Voltage(電圧)(各相と中性点間)*

    現在の各相と中性点間の入力電圧(ボルト(V)単位)。

    Current(電流)

    現在の交流商用電源からの一相あたり入力電流(アンペア(A)単位)。

    Maximum RMS Current(最大実効値電流)

    最近30日間の最大電流。

    Apparent Power(皮相電力)

    現在の各相の皮相電力入力(kVA単位)。皮相電力は、実効値(RMS)ボルトと実効値アンペアの積です。

    Active Power(有効電力)

    現在の各相の有効電力入力(キロワット(kW)単位)。有効電力は、電力の流れのうち、交流波形の1周期の平均をとった値です。この値は、一方向への正味の電力転送量です。

    Power Factor(力率)

    皮相電力に対する有効電力の割合。

    Voltage(電圧)(線間電圧)

    現在の線間の入力電圧。

    Total Apparent Power(合計皮相電力)

    現在の三相合計皮相電力入力(kVA単位)

    Total Active Power(合計有効電力)

    現在の三相合計有効電力入力(kW単位)

    Frequency(周波数)

    現在の入力周波数(ヘルツ(Hz)単位)。

    Energy(電力量)

    設置してから、または値をリセットしてからの合計消費電力量。

    出力

    Voltage(電圧)(各相と中性点間)*

    インバーターでの各相と中性点間の出力電圧(ボルト(V)単位)。

    Current(電流)

    現在の各相の出力電流(アンペア(A)単位)。

    Maximum RMS Current(最大実効値電流)

    最近30日間の最大電流。

    Apparent Power(皮相電力)

    現在の各相の皮相電力出力(kVA単位)。皮相電力は、実効値(RMS)ボルトと実効値アンペアの積です。

    Active Power(有効電力)

    現在の各相の有効電力出力(キロワット(kW)単位)。有効電力は、電力の流れのうち、交流波形の1周期の平均をとった値です。この値は、一方向への正味の電力転送量です。

    Power Factor(力率)

    現在の各相の出力力率。力率は、皮相電力に対する有効電力の割合です。

    Current Crest Factor(現在の波高率)

    現在の各相の出力波高率。出力波高率は、波高値の実効値に対する出力電流の割合です。

    Current THD(電流THD)

    現在の出力電流に対する各相のTHD(総合高調波歪)(パーセント単位)。

    Voltage(電圧)(線間電圧)

    インバーターでの線間の出力電圧(ボルト(V)単位)。

    Total Apparent Power(合計皮相電力)

    現在の各相の皮相電力出力(キロボルトアンペア(kVA)単位)。皮相電力は、実効値(RMS)ボルトと実効値アンペアの積です。

    Total Active Power(合計有効電力)

    現在の三相合計有効電力出力(キロワット(kW)単位)。

    Load(負荷)

    現在全相で使用されているUPS容量の割合(パーセント)。最も大きい相負荷の負荷パーセントが表示されます。

    中性点電流*

    現在の出力中性点電流(アンペア(A)単位)。

    Frequency(周波数)

    現在の出力周波数(ヘルツ(Hz)単位)。

    Inverter Status(インバーターステータス)

    インバーターの全体的な状態。

    PFC Status(PFC/力率補正ステータス)

    PFC/力率補正の全体的な状態。

    Energy(電力量)

    設置してから、または値をリセットしてからの合計消費電力量。

    バイパス

    Voltage(電圧)(各相と中性点間)*

    現在の各相と中性点間のバイパス電圧(V単位)。

    Current(電流)

    現在の各相のバイパス電流(アンペア(A)単位)。

    Maximum RMS Current(最大実効値電流)

    最近30日間の最大電流。

    Apparent Power(皮相電力)

    現在の各相の皮相バイパス電力(kVA単位)。皮相電力は、実効値(RMS)ボルトと実効値アンペアの積です。

    Active Power(有効電力)

    現在の各相の有効バイパス電力(キロワット(kW)単位)。有効電力は電圧と電流の瞬時値積の時間平均です。

    Power Factor(力率)

    現在の各相のバイパス力率。力率は、皮相電力に対する有効電力の割合です。

    Voltage(電圧)(線間電圧)

    現在の線間のバイパス電圧(V単位)。

    Total Apparent Power(合計皮相電力)

    現在の三相合計皮相バイパス電力(キロボルトアンペア(kVA)単位)。

    Total Active Power(合計有効電力)

    現在の三相合計有効バイパス電力(キロワット(kW)単位)。

    Frequency(周波数)

    現在のバイパス周波数(Hz)。

    バッテリー

    Voltage(電圧)

    現在のバッテリー電圧。

    Current(電流)

    現在のバッテリー電流(アンペア(A)単位)。

    正電流は、バッテリーが充電中であることを示し、負電流は、バッテリーが放電中であることを示します。

    Power(電源)

    現在バッテリーから取り出している直流電力(キロワット(kW)単位)。

    Estimated Charge Level(概算充電残量)

    現在のバッテリー容量(フル充電容量に対するパーセント)。

    Estimated Charge Time(概算充電時間)

    バッテリーが100%充電に達するまでの概算時間(分単位)。

    Runtime Remaining(ランタイム残り時間)

    バッテリーが低電圧シャットダウンレベルに達するまでの時間(時間と分単位)。

    Charger Mode(充電器モード)

    充電器の運転モード(オフ、フロート、ブースト、均等、サイクル、テスト)。

    Battery Status(バッテリーステータス)

    バッテリーの全体的な状態。

    Charger Status(充電器ステータス)

    充電器の全体的な状態。

    Total Battery Capacity(合計バッテリー容量)

    使用可能なバッテリーで使用できる合計容量。

    Temperature(温度)

    接続した温度センサーの最高バッテリー温度。

    温度

    Ambient Temperature(周辺温度)

    I/Oキャビネットおよび各パワーキャビネットの周辺温度(摂氏または華氏)。

    システム

    Output voltage(出力電圧)

    インバーターでの線間の出力電圧(ボルト(V)単位)。

    Output Current(出力電流)

    現在の各相の出力電流(アンペア(A)単位)。

    Output Frequency(出力周波数)

    現在の出力周波数(ヘルツ(Hz)単位)。

    Runtime Remaining(ランタイム残り時間)

    バッテリーが低電圧シャットダウンレベルに達するまでの時間(時間と分単位)。

    System Time(システム時間)

    UPSシステムの時間。

    UPS Operation Mode(UPS運転モード)

    稼働中のUPSの運転モード。

    System Operation Mode(システム運転モード)

    完全なUPSシステムの運転モード。

    Total Output Power(合計出力電力)

    各相の皮相電力出力と有効電力出力。

    Overload Timer(過負荷タイマー)*

    システム上の過負荷が原因で、UPSが強制スタティックバイパス運転になるまでの時間(秒単位)。

    注記: 三相間で負荷が均等に分散されていない場合、Total Output Power(合計出力電力)の値が100%未満であっても、システムが過負荷状態になることがあります。

    Output Power(出力電力)

    各相の線間の皮相電力出力と有効電力出力。

    並列システム

    Input Current(入力電流)

    現在の線間の入力電流(アンペア(A)単位)。

    Output Current(出力電流)

    現在の線間の出力電流(アンペア(A)単位)。

    Bypass Current(バイパス電流)

    現在の線間のバイパス電流(アンペア(A)単位)。

    Parallel UPS Number(並列UPS番号)

    運転中のUPSの並列UPS番号。

    Parallel system redundancy(並列システム冗長性)

    並列システムの冗長性。

    Number of Parallel Units(並列ユニット数)

    並列システム内のUPSの合計数。

    Parallel Units(並列ユニット)

    並列システム内のすべてのUPS番号。

    Output Total Apparent Power(出力合計皮相電力)

    現在の三相合計皮相出力電力(キロボルトアンペア(kVA)単位)。

    Output Total Load(合計出力負荷)

    現在全相で使用されているUPSシステム容量の割合(パーセント)。最も大きい相負荷の負荷パーセントが表示されます。

    アクティブアラーム

    Active Alarms(アクティブアラーム)

    アクティブアラームの詳細については、アクティブアラームの表示を参照してください。

    模擬図表

    Mimic Diagrams(模擬図表)

    模擬図表には、UPSシステム主要部分の現在の状態が表示されています。主要部分とは、電源、変換器、バイパススタティックスイッチ、遮断装置などを指します。システム内の電力の流れも表示されています。

    詳細ビュー

    Detailed View(詳細ビュー)

    詳細ビューは、パワーキャビネット毎のシステムをステータスアイコン付きで個別に表示するとともに、冗長パワーキャビネットの実数を表示します。また、詳細ビューでは、各相の皮相電力と有効電力も表示します。

    詳細ビュー画面のシンボル

    パワーキャビネットが運転可能で正しく作動していることを示します。
    情報アラームが出ていることを示します。
    パワーキャビネットの冗長性が失われた、またはパワーキャビネットに重大レベルの警告が出ていることを示します。パワーキャビネットはまだ運転可能です。
    深刻なイベントのためパワーキャビネットが運転不能であることを示します。カスタムのアラームPower cabinet inoperable(パワーキャビネット動作不能)も表示されます。

    ピークシェービングモード

    ピークシェービングモード

    ピークシェービングモードのステータスは、アクティブまたは非アクティブです。

    入力電力

    現在の入力電源(kW)を示します。

    バッテリー電源

    現在のバッテリー電源(kW)を示します。バッテリーが充電中の場合はバーが緑色に、バッテリーが放電中の場合は黄色になります。

    ピークシェービング

    充電器が有効または無効であるかどうか、強制バッテリー運転が有効または無効かどうかを示します。

    充電状態

    現在のバッテリーの充電状態を示します。

    残り時間

    バッテリー運転およびピークシェービングモードの残り時間を示します。

  3. 画面を終了するには、ホームボタンをタップして、ホーム画面に戻ります。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?