990-5452N-018

トラブルシューティング

交換部品が必要であるかを判断する方法

交換部品が必要であるかどうかについては、Schneider Electricカスタマーサポートにお問い合わせください。担当者が速やかに対処できるよう下記の手順に従ってください。

  1. アラーム状態にある場合は、アラームリストをスクロールして情報を書き留め、担当者にお知らせください。
  2. Schneider Electricにお電話いただく前に、ユニットのシリアル番号をメモしておいてください。
  3. 可能であれば、担当者とのやりとりの際に情報を補足できるよう、ディスプレイを確認できる場所からご連絡ください。
  4. 問題を詳細に説明できるよう、あらかじめご準備ください。カスタマーサポートは、可能な場合は電話で問題解決をサポートします。それ以外の場合は、ご返却用の承認番号(RMA:Return Material Authorization)をお知らせします。モジュールをSchneider Electricにご返却される場合は、このRMA番号をパッケージの外側に明確にご記載ください。
  5. ユニットが保証期間内にあり、かつSchneider Electric によって起動されたものであれば、無償にて修理または交換いたします。保証期間が切れている場合には有償となります。
  6. Schneider Electricサービス契約の保証範囲内である場合は、保証契約に記載されている情報を必要に応じて担当者にお伝えください。

シリアル番号を確認する方法

注記: ディスプレイが使用できない場合、シリアル番号は各キャビネット内のラベルでも確認することができます。
  1. ディスプレイのホーム画面からAbout(バージョン情報) > UPSを選択します。
  2. 最初のページで I/Oキャビネットのシリアル番号をメモし、カスタマーサポートのために控えておいてください。
  3. 矢印を押して次のページに移動し、パワーキャビネットのシリアル番号をメモし、カスタマーサポートのために控えておいてください。

Schneider Electricへの部品の返却方法

動作しない部品をSchneider Electricにご返却される場合は、Schneider Electricカスタマーサポートにご連絡の上、RMA番号をご取得ください。

部品を元の梱包材に入れて、送料、保険料をご負担の上でご発送ください。カスタマーサポートの担当者が発送先住所をお知らせします。元の梱包材がない場合は、新規のセットを入手する方法を担当者にお尋ねください。

  • 輸送中の破損を避けるために、部品は適切に梱包してください。部品を箱に詰める際に、発泡スチロールのビーズやその他の緩衝材は使用しないでください。輸送中に部品が揺れて、破損する恐れがあります。

  • 梱包物には、ご氏名、RMA番号、住所、電話番号を記載したレター、レシートのコピー、問題の説明、支払を証明するもの(必要な場合)を同梱してください。

注記: 輸送中の破損には、保証が適用されません。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?