990-5452N-018

10”システムバイパスディスプレイにリモートで接続する

  1. Internet Explorer 10以降で、ディスプレイのIPアドレスを入力します。この機能を無効にするには、ディスプレイのIPアドレスを指定しないでください。
  2. 必要に応じて、Active Xのインストールの指示に従います。
  3. Monitoring (監視)タブを選択してから、左側のペインでWeb Gate (ウェブゲート) > New Window (新しいウインドウ)を選択します。
    これで、並列システムのステータスとログ情報にアクセスできるようになりました。
  4. ユーザー名とパスワードでログインします。接続を保護するために、リモート機能を使用する前に必ずパスワードを変更してください。パスワードを定期的に変更することを推奨します。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?