990-5452N-018

パスワード要求を無効にする

  1. ディスプレイのホーム画面で、Configuration (設定)を選択します。
  2. Disable Password Request (パスワード要求を無効化)を選択します。
    注記: Disable Password Request (パスワード要求を無効化)を有効にすると、UPSの設定や操作を行う際に、パスワードを入力する必要がなくなります。ただし、この設定を変更する場合は、パスワードを入力する必要があります。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?