990-5452N-018

パスワード保護画面へのアクセス

  1. パスワードを求めるメッセージが表示された場合は、ユーザー名を選択します。
  2. ユーザー名に対応するPINを入力します。
    注記: デフォルトのPINコードは「1234」です。
  3. パスワードを変更します。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?