990-5452N-018

報知機器テストの実行

  1. ディスプレイのホーム画面から Tests(テスト) > Annunciators(信号表示装置)を選択します。
  2. Start(開始)ボタンをタップして、画面の較正を開始します。

    報知機器のテスト中、ディスプレイ上のLED、模擬図表、警告音がテストされます。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?