990-5452N-018

並列システムの要求スタティックバイパスから運転通常運転への切り替え

運転モードを変更できるのは管理者のみであることに注意してください。
  1. ディスプレイのホーム画面からControl(管理)を選択します。
  2. Transfer to Inverter Operation(インバーター運転への切り替え)ボタンをタップします。
    注記: 切り替えを実行する条件を満たしていない場合、ボタンはグレーで表示されます。
  3. System Operation Mode(システム運転モード)Inverter(インバータ)に変わっていることを確認してください。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?