990-5452N-004

Konfigurer displayindstillinger

  1. Fra startskærmen vælges Konfiguration > Display > Indstillinger.
  2. Vælg det foretrukne sprog ved at bruge piletasterne op og ned.
  3. Vælg det foretrukne datoformat ved at bruge piletasterne op og ned.
  4. Vælg den foretrukne måleenhed for temperatur: Amerikanske enheder (Fahrenheit) eller Metrisk (Celsius).
  5. Indstil aktuel dato og klokkeslæt på én af følgende to måder:
    • Indstil dato og klokkeslæt manuelt på displayet ved at vælge Manuelt og indtaste aktuel dato og klokkeslæt. Tryk derefter på Enter.
    • Indstil dato og klokkeslæt automatisk ved at vælge Synkroniser med NTP-server (Network Time Protocol-server).
      BEMÆRK: NTP-serverindstillingerne kan konfigureres i netværksstyringsgrænsefladen via internettet, via kommandolinjen eller en konfigurationsfil.
  6. Tryk på OK for at gemme indstillingerne.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.