990-5452N-004

Konfigurer skærmindstillinger

  1. Fra startskærmen vælges Konfiguration > Skærm > Systemindstillinger.
  2. Indstil Alarmlydstyrke. Vælg imellem: Fra, Lav, Mellem og Høj.
  3. Indstil Knaplydstyrke. Vælg imellem: Fra, Lav, Mellem og Høj.
  4. Indstil skærmens Lysstyrke. Vælg imellem: Lav, Mellem og Høj.
  5. Aktivér eller deaktiver Timeout for baggrundslys. Du kan aktivere timeout for baggrundslyset ved at angive, hvor mange minutter der skal gå, før timeout for baggrundslys aktiveres. Vælg imellem: 60, 30, 10, 5 og 1.
  6. Indstil baggrundslysets styrke. Vælg imellem: Fra, Meget lav, Lav og Mellem.
  7. Angiv, hvor mange minutter der skal gå, før der logges af automatisk. Vælg imellem: 60, 30, 10, 5 og 1.
  8. Tryk på OK for at gemme indstillingerne.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.