990-5452N-004

Konfigurer Højeffektivitetstilstand

BEMÆRK: Disse muligheder kan kun vælges, hvis ECO-tilstanden er aktiveret af Schneider Electric ved servicekonfiguration.

UPS'en vender tilbage til højeffektivitetstilstand efter 10 sekunder under normale driftsforhold. Hvis en ustabil forsyningskilde tvinger UPS'en til at forlade højeffektivitetstilstand mere end 1-10 gange (indstillingen skal konfigureres af Schneider Electric) inden for 24 timer, deaktiverer UPS'en højeffektivitetstilstand. Der udløses en informativ alarm, og Deaktiveret af systemet vises på skærmen Konfiguration > UPS > Højeffektivitetstilstand. Højeffektivitetstilstand skal derefter genaktiveres manuelt.

  1. Fra startskærmen skal du vælge Konfiguration > UPS > Højeffektivitetstilstand. Derefter skal følgende indstillinger konfigureres:
    1. Vælg Højeffektivitetstilstand: Vælg mellem Deaktiver, ECO-tilstand, eConversion og eConversion-kompensator for harmoniske svingninger.
  2. Tryk på >, og konfigurer planindstillingerne:
    1. Plan: Vælg, hvornår systemet skal skifte til den valgte eConversion- eller ECO-tilstand. Vælg imellem Altid, Programmeret og Aldrig.
    2. Liste over aktive planer: Hvis Programmeret er valgt ovenfor, skal du vælge Aktivér og angive, hvornår systemet skal skifte til den valgte eConversion- eller ECO-tilstand.
  3. Tryk på OK for at bekræfte indstillingerne.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.