990-5452N-004

Oversigt over UPS-brugergrænseflade

Displaymodel 1

Displaymodel 2

  1. Skærm*.

  2. LED-statusindikatorer

  3. Mimisk diagram

  4. Tændknappen til vekselretteren

  5. Afbryderknappen til vekselretteren

  6. USB-port til eksport af logfiler

  7. Knap til genstart af skærm

  8. LED-indikator for netværksforbindelse:

    • Lyser grønt: Systemets TCP/IP-indstillinger er gyldige.

      Se Sådan konfigureres netværket.

    • Blinker grønt: Systemets TCP/IP-indstillinger er ikke gyldige.

    • Lyser orange: Displayet er ude af funktion. Kontakt Schneider Electric.

    • Blinker orange: Systemet opretter BOOTP-anmodninger.

      Se Sådan konfigureres netværket.

    • Blinker skiftevis grønt og orange: Hvis indikatoren blinker langsomt i skiftende farver, er systemet ved at oprette DHCP-anmodninger.

      Se Sådan konfigureres netværket.

      Hvis LED-indikatoren blinker hurtigt i skiftende farver, er systemet ved at starte.

    • Slukket: Displayet modtager ikke indgangsstrøm eller er ude af funktion.

  9. LED-indikator for netværksforbindelsestype:

    • Lyser grønt: Systemet har forbindelse til et netværk, der opererer ved 10 megabits pr. sekund (Mbps).

    • Blinker grønt: Systemet modtager eller sender datapakker ved 10 megabits pr. sekund (Mbps).

    • Lyser orange: Systemet har forbindelse til et netværk, der opererer ved 100 megabits pr. sekund (Mbps).

    • Blinker orange: Systemet modtager eller sender datapakker ved 100 megabits pr. sekund (Mbps).

    • Slukket: Et eller flere af følgende forhold gør sig gældende: Displayet modtager ikke indgangsstrøm, kablet, der forbinder systemet til netværket, er ikke tilsluttet, enheden, der forbinder systemet til netværket, er slukket, eller displayet er ude af funktion. Kontrollér forbindelserne, og kontakt Schneider Electric, hvis indikatoren forbliver slukket.

  10. Reserveret til service.

Oversigt over mimisk diagram

Det mimiske diagram viser strømflowet gennem UPS-systemet samt statussen for de vigtigste funktioner.

Hver LED-indikator kan være i en af følgende tre tilstande:

Grøn

Den tilsvarende funktion er aktiv og OK

Rød

Den tilsvarende funktion fungerer ikke korrekt

Fra

Den tilsvarende funktion er ikke aktiv

Oversigt over LED-statusindikatorer

LED-statusindikatorerne, der er placeret ved siden af skærmen, viser den aktuelle status for UPS-systemet:

Displaymodel 1 – LED-symboler Displaymodel 2 – LED-symboler LED-farve LED-beskrivelse
Grøn
  • Grøn LED tændt: Lasten er beskyttet

  • Grøn LED + orange LED tændt: Lasten er beskyttet, men systemet udsender en alarm på advarselsniveau

  • Orange LED + rød LED tændt: Lasten er ikke beskyttet, og systemet udsender en alarm på advarselsniveau samt en alarm på kritisk niveau

  • Rød tændt: Lasten er ikke beskyttet, og systemet udsender en alarm på kritisk niveau

Gul
Rød

Displaysymboler

Symbol

Beskrivelse

Knappen til startskærmen, når systemet er låst med en adgangskode. Tryk på denne knap for at vende tilbage til startskærmen.

Knappen til startskærmen, når systemet er låst op ved hjælp af adgangskoden. Tryk på denne knap for at vende tilbage til startskærmen.

Tryk på OK for at bekræfte indstillingerne og forlade den aktuelle skærm.

Tryk på Esc for at annullere ændringerne og forlade den aktuelle skærm.

Tryk på filterknappen for at konfigurere filtrene for logfilerne.

Tryk på papirkurven for at rydde loggen.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.