990-5452N-004

Vis aktive alarmer

  1. Tryk på symbolet i øverste højre hjørne af skærmen.
  2. Du kan udføre følgende handlinger på skærmen Active Alarms (Aktive alarmer):
    1. Tryk på pilene for at gennemse listen over aktive alarmer.

      De aktive alarmer er farvet i henhold til alarmniveauet:

      • Grøn: Der er ingen aktive alarmer

      • Blå: Der er en alarm til information

      • Gul: Der er en alarm til advarsel

      • Rød: Der er en kritisk alarm

    2. Tryk på papirkurven for at rydde de aktive alarmer.*
    3. Tryk på knappen Kvittér for at få de aktive alarmer til at holde op med at blinke.
  3. Tryk på knappen til startskærmen for at lukke listen over aktive alarmer.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.