990-5452N-004

Luk et system ned, der fungerer som frekvensomformer

Følg denne procedure, hvis du vil lukke et enkelt system eller et parallelsystem ned, når det fungerer som frekvensomformer.

BEMÆRK: En afbryder må kun betjenes, hvis den tilsvarende LED-afbryderindikator lyser grønt.
  1. Fra startskærmen vælges Kontrol > Nedlukningsguide. Vælg Nedlukning, der slutter i slukket tilstand, og følg vejledningen på skærmen.
    BEMÆRK: Den følgende nedlukningsprocedure er en standardprocedure. Du skal altid følge vejledningen i den nedlukningsguide, som passer til dit system.
  2. Åbn UOB.
  3. Åbn batteriafbryderne (hvis der er nogen).
  4. Åbn UIB.
  5. Gentag trin 1 til 4 på hver Galaxy VX i parallelsystemet.
  6. Åbn SIB (hvis den findes).
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.