990-5452N-017

Configurazione delle preferenze del display

  1. Nella schermata principale del display, selezionare Configurazione > Display > Preferenze.
  2. Selezionare la lingua desiderata utilizzando le frecce.
  3. Selezionare il formato data desiderato utilizzando le frecce.
  4. Selezionare le unità di temperatura desiderate: Standard USA (°Fahrenheit) o Metrico (°Celsius).
  5. Impostare la data e l'ora correnti utilizzando uno dei due metodi seguenti:
    • Impostare la data e l'ora manualmente sul display selezionando Manuale, digitando la data e l'ora effettive e completando con Invio.
    • Impostare la data e l'ora automaticamente selezionando Sincronizza con server NTP (server Network Time Protocol).
      NOTA: Le impostazioni del server NTP possono essere configurate nell'interfaccia di gestione rete attraverso il Web, riga di comando o file di configurazione.
  6. Toccare OK per salvare le impostazioni.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.