990-5452N-004

Start boost-ladning af batterierne

Boost-ladning giver mulighed for hurtig opladning af et afladt batteri.

BEMÆRK: Boost-ladning kan kun anvendes, hvis funktionen er blevet aktiveret af Schneider Electric ved opstart.
  1. Fra startskærmen vælges Kontrol > Ladningstilstand.
  2. Vælg Boost-ladning for at påbegynde en enkelt boost-ladning af batterierne.

    UPS-systemet starter boost-ladningen af batterierne.

    Du kan standse boost-ladningen og vende tilbage til normalladning ved at trykke på Normalladning.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.