990-5452N-004

Konfigurer automatisk batteritest

  1. Fra startskærmen vælges Konfiguration > Batteri > Test.
  2. Angiv de foretrukne indstillinger for den automatiske batteritest:
    1. Batteritestinterval: Vælg det foretrukne batteritestinterval. Vælg imellem: Aldrig, Hver 52. uge, Hver 26. uge, Hver 12. uge, Hver 8. uge, Hver 4. uge, Hver 2. uge eller Én gang om ugen.
      BEMÆRK: Det kan reducere batteriernes levetid, hvis der udføres batteritest for ofte.
    2. Batteritest, starttid: Vælg det klokkeslæt (i 24-timersformat), hvor testen skal finde sted, og afslut ved at trykke på Enter.
    3. Batteritest, ugedag: Vælg den ugedag, hvor testen skal finde sted, og afslut ved at trykke på Enter.
  3. Når alle indstillingerne er angivet, skal du trykke på OK for at bekræfte dem.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.