990-5452N-004

Start parallelsystem op fra vedligeholdelsesbypassdrift

Følg denne procedure for at starte et parallelsystem fra vedligeholdelsesbypassdrift, hvor lasten forsynes via MBB og med alle andre afbrydere åbne.

BEMÆRK: En afbryder må kun betjenes, hvis den tilsvarende LED-afbryderindikator lyser grønt.
  1. Luk UIB.
    Herefter startes skærmgrænsefladen efter ca. 30 sekunder.
  2. Fra startskærmen vælges Kontrol > Opstartsguide. Vælg Opstart fra vedligeholdelsesbypass, og følg vejledningen på skærmen.
    BEMÆRK: Den følgende startprocedure er en standardprocedure. Du skal altid følge vejledningen i den Opstartsguide, som passer til dit system.
  3. Luk SSIB.
  4. Luk kontakten til tilbagekoblingsbeskyttelse (BF2) (hvis der er en), hvis den er åben.
  5. Luk batteriafbryderne i din specifikke batteriløsning.
  6. Start overførsel til statisk bypass ved at trykke på knappen Skift last til statisk bypass på displaygrænsefladen.

    I systemer med kirk-nøgler frigives nøglen fra solenoidenheden til nøglefrigivelse.

    Hvis UPS-systemet ikke skifter til statisk bypass, skal du gå til Status > Aktive alarmer for at kontrollere, om der er nogen aktive alarmer, som forhindrer UPS-systemet i at skifte til statisk bypass.

  7. Luk UOB.
  8. Gentag trin 1 til 7 for de resterende UPS'er i parallelsystemet, før du fortsætter.
  9. I systemer med kirk-nøgler skal du sætte nøglen fra solenoidenheden til nøglefrigivelse i låsen på SIB'en og dreje den for at låse op.
  10. Luk SIB.
  11. Åbn MBB.
    Systemet skifter automatisk til normal drift.
  12. I systemer med kirk-nøgler skal du dreje nøglen i låsen på MBB'en for at låse op.
    Nøglen frigives.
  13. I systemer med kirk-nøgler skal nøglen sættes i solenoidenheden til nøglefrigivelse. Drej for at fastholde nøglen.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.