990-5452N-004

Vis aktive alarmer

Når der er en aktiv alarm i systemet, vises der et symbol, som angiver alarmniveauet, i øverste højre hjørne af skærmen, og lydsignalet udsendes/høres.

  1. Fra startskærmen vælges Status > Aktive alarmer. Du kan også slukke lydsignalet midlertidigt uden at logge på ved at trykke på skærmen. Hvis du logger på og trykker på skærmen, slukkes lydsignalet permanent.
  2. Du kan herefter gennemgå listen over aktive alarmer ved hjælp af pilene.
  3. Tryk på knappen Opdater for at opdatere listen, så den viser de seneste aktive alarmer.

Alarmniveauer

Der findes tre alarmniveauer:

  • Kritisk: Kræver øjeblikkelig handling – ring til Schneider Electric.

  • Advarsel: Lasten er stadig forsynet, men der er behov for konkret handling. Ring til Schneider Electric.

  • Oplysninger: Kræver ingen øjeblikkelig handling. Kontrollér årsagen til alarmen så hurtigt som muligt.

Alarmmeddelelser

Alarm/hændelse Alvorlighed

Displaytekst

Beskrivelse Korrigerende handling
Alarm Advarsel Unormal tilstand ved indgangskontaktzone A Der er opstået en unormal tilstand i indgangskontaktzone A for den indbyggede miljømonitor. Kontrollér miljøet.
Alarm Advarsel Unormal tilstand i indgangskontaktzone B Der er opstået en unormal tilstand i indgangskontaktzone B for den indbyggede miljømonitor. Kontrollér miljøet.
Alarm Advarsel

Det anbefales, at der foretages en teknisk kontrol af luftfilteret

Forebyggende vedligeholdelse: Luftfiltrene skal kontrolleres.

 Luftfiltrene skal muligvis udskiftes.
Alarm Advarsel

Høj omgivelsestemperatur

Omgivelsestemperaturen er høj.

 
Alarm Advarsel

Omgivelsestemperatur uden for tilladt afvigelse

Omgivelsestemperaturen er uden for den tilladte afvigelse.

 
Alarm Advarsel

Batterier aflader

Lasten trækker mere strøm, end UPS'en kan trække fra indgangen, hvilket medfører, at UPS'en trækker strøm fra batterierne.

 
Alarm Advarsel

Batteriafbryder BB1 åben

Batteriafbryder BB1 er åben.

 
Alarm Advarsel

Batteriafbryder BB2 åben

Batteriafbryder BB2 åben.

 
Alarm Advarsel

Batteriafbryder BB3 åben

Batteriafbryder BB3 åben.

 
Alarm Advarsel

Batteriafbryder BB4 åben

Batteriafbryder BB4 åben.

 
Alarm Advarsel Batterikapaciteten er under det lavest tilladte niveau Batterikapaciteten er ifølge UPS-mærkeeffekten under det lavest tilladte niveau. Der er risiko for beskadigelse af batteriet. Omkonfigurer batteriet, og/eller tilføj batteri med større kapacitet
Hændelse Oplysninger

Batteriafbrydere blev udløst

For at forhindre at batterierne dybdeaflades, er batteriafbryderne blevet aktiveret af systemet.

Luk batteriafbryderne manuelt.
Alarm Advarsel

Batteritilstand er dårlig

Batterikapaciteten er under 50 %

Batterier skal udskiftes.
Alarm Advarsel

Batteritilstand er svag

Batterikapacitet er mellem 50-75 %.

 
Alarm Advarsel

Batteriet er under den mindst acceptable kørselstid

Batteriets kørselstid er under den konfigurerede acceptable minimumsværdi.

 
Alarm Kritisk

Batteriet virker ikke korrekt

Et af batterierne virker ikke korrekt.

Kontakt Schneider Electric.
Alarm Advarsel

Ventilation af batterirummet ude af funktion

Indgangsrelæ indikerer, at ventilationen af batterirummet ikke virker korrekt.

 
Alarm Advarsel

Bypasstilbagekoblingsafbryder (BF2) er åben

Bypasstilbagekoblingsafbryder (BF2) er åben, og UPS er forhindret i at køre i normal drift.

 
Alarm Advarsel

Vedligeholdelsesbypassafbryder MBB er lukket

Vedligeholdelsesbypassafbryder (MBB) er lukket, og lasten forsynes med ubeskyttet strøm fra bypass.

 
Alarm Advarsel

Systemisoleringsafbryder SIB er åben

Systemisoleringsafbryder SIB er åben, og systemet kan ikke forsyne lasten.

 
Alarm Advarsel

Indgangsafbryder til den statiske switch SSIB er åben

Indgangsafbryderen til den statiske switch SSIB er åben, hvilket forhindrer statisk bypassdrift.

 
Alarm Advarsel

Enhedsindgangsafbryder UIB åben

Enhedsindgangsafbryder UIB er åben, og UPS'en er forhindret i at køre i normal drift.

 
Alarm Advarsel

Enhedsudgangsafbryder UOB åben

Enhedsudgangsafbryder (UOB) er åben, og UPS kan ikke forsyne lasten.

 
Alarm Advarsel

Bypassfrekvens uden for tilladt afvigelse

Bypassfrekvens er uden for tilladt afvigelse.

Kontrollér bypassfrekvensen og bypassfrekvensindstillingen.
Alarm Advarsel

Bypassfase mangler

Bypass mangler en fase.

Kontrollér bypass. Kontakt Schneider Electric.
Alarm Advarsel

Bypassfasefølge forkert

Fasefølgen på bypass er forkert.

Kontrollér bypass. Kontakt Schneider Electric.
Alarm Advarsel

Bypassspænding uden for tilladt afvigelse

Bypassspænding er uden for tilladt afvigelse og UPS er forhindret i at gå i den anmodede bypasstilstand.

 
Alarm Advarsel

Ladeeffekt er reduceret

Batteriladeeffekt er reduceret.

Indgangen for denne funktion er blevet aktiveret, eller indgangsstrømmen har nået maksimumgrænsen. Kontakt Schneider Electric.
Alarm Advarsel

Terminering af kommunikationskabel mangler eller er beskadiget

Et eller flere termineringsstik mangler eller er beskadiget.

 
Alarm Advarsel Bekræft tab af redundans og/eller overgang til tvungen statisk bypassdrift Der blev trykket på slukknappen, og bruger skal bekræfte tab af redundans, og/eller at systemet vil overgå til tvungen statisk bypass.  
Alarm Advarsel

Bekræft at slukke for last

Der blev trykket på afbryderknappen, mens vekselretteren var tændt og uden tilgængelig bypass. Brugeren skal bekræfte, at UPS'en skal afbryde strømmen til lasten.

Bekræft slukning via skærmen eller ved at trykke på afbryderknappen igen.
Alarm Oplysninger

Indgang 1 aktiveret

Brugerindgangsrelæ 1 er aktiveret.

 
Alarm Oplysninger

Indgang 2 aktiveret

Brugerindgangsrelæ 2 er aktiveret.

 
Alarm Advarsel

Forsinket skift fra batteri til normal drift

Den forsinkede overførsel fra batteridrift til normal drift er aktiv.

 
Alarm Advarsel

Kommunikation til display mistet

Hovedcontroller kan ikke kommunikere med displayet.

Kontakt Schneider Electric.
Alarm Advarsel

Display-firmware er inkompatibel

Skærmens firmware detekteres som inkompatibel med resten af systemet.

Udfør en firmwareopdatering.
Alarm Kritisk

EPO-knap aktiveret

Nødafbryder (EPO) er aktiveret.

Deaktiver nødstopkontakten (EPO).
Alarm Advarsel

Den eksterne batteriovervågning har registreret fejl

Indgangsrelæet indikerer, at den eksterne batteriovervågning har registreret en fejl

 
Alarm Kritisk

Kommando til slukning af ekstern lader: aktiveret

Indgangsrelæet til slukning af lader er aktiveret.

Kontakt Schneider Electric.
Alarm Kritisk

Overvågning af eksternt energilager: alarm på højt niveau

Indgangsrelæet viser, at overvågningen af det eksterne energilager viser en alarm på højt niveau.

Kontakt Schneider Electric.
Alarm Advarsel

Overvågning af eksternt energilager: alarm på lavt niveau

Indgangsrelæet viser, at overvågningen af det eksterne energilager viser en alarm på lavt niveau.

Kontakt Schneider Electric.
Alarm Advarsel

Ekstern synkroniseringsfrekvens uden for tilladt afvigelse

Ekstern synkroniseringsfrekvens er uden for tilladt afvigelse.

Kontrollér den eksterne synkroniseringsfrekvens.
Alarm Advarsel

Fase mangler på ekstern synkroniseringskilde

Ekstern synkr. mangler en fase.

Kontrollér den eksterne synkronisering.
Alarm Advarsel

Eksternt synkroniseret fasefølge forkert

Faserotationen på den eksterne synkronisering er forkert.

Kontakt Schneider Electric.
Alarm Advarsel Midlertidig deaktivering af ekstern synkronisering Ekstern synkronisering er midlertidigt deaktiveret, fordi UPS'en ikke kan fastlåse og synkronisere til den eksterne synkroniseringskilde. Kontrollér den eksterne synkronisering.
Alarm Advarsel

Eksternt synkroniseret spænding uden for tilladt afvigelse

Eksternt synkroniseret spænding er uden for tilladt afvigelse, og UPS er forhindret i at gå i ekstern synkroniseringstilstand.

 
Alarm Advarsel

Blæser ude af funktion

UPS'en har en eller flere ventilatorer, der ikke fungerer. Ventilatorredundans mistet.

 
Alarm Kritisk

Firmwareopdatering – Forkert UPS-driftstilstand

UPS'en er ikke længere i korrekt driftstilstand under firmwareopdateringen. Risiko for tab af last.

Skift til vedligeholdelsesbypass for UPS.
Alarm Advarsel Firmwareversionerne i parallelle UPS-enheder er ikke identiske Firmwareversionerne i parallelle UPS-enheder er ikke identiske. Firmwaren i alle parallelsystemets UPS-enheder skal opdateres til samme version
Alarm Kritisk Svinghjul ude af drift Indgangsrelæ indikerer, at svinghjulet ikke fungerer korrekt.  
Alarm Oplysninger

Tvungen batteridrift aktiveret

Tvungen batteridrift er aktiveret af brugeren.

 
Alarm Kritisk

Generel parallel systemhændelse

Det parallelle system er ikke konfigureret eller virker ikke korrekt.

Kontakt Schneider Electric.
Alarm Oplysninger

Generator forsyner UPS'en

Indgangsrelæ indikerer, at en generator forsyner UPS'en.  
Alarm Advarsel

Jordfejl detekteret

Indgangsrelæ indikerer, at en jordfejl er blevet registreret.

Kontakt Schneider Electric.
Alarm Advarsel

Højt niveau for batteritemperatur

Batteritemperatur er over alarmindstillingen.

Kontrollér batteritemperaturen. Høj temperatur kan forkorte batteriets levetid.
Alarm Oplysninger

Højeffektivitetstilstand er deaktiveret

Højeffektivitetstilstand er deaktiveret fra et indgangsrelæ.

 
Alarm Oplysninger

Højeffektivitetstilstand er blevet deaktiveret af systemet

Højeffektivitetstilstand er blevet deaktiveret af systemet, fordi det maksimalt tilladte antal skift er nået.

Aktivér højeffektivitetstilstand igen, eller deaktiver den permanent.
Alarm Oplysninger

Højeffektivitetstilstand er deaktiveret, da bypass UTHD er over den konfigurerede grænse

Højeffektivitetstilstand er deaktiveret, da bypass UTHD er over den konfigurerede grænse.

 
Alarm Advarsel

Overskridelse af grænse for høj luftfugtighed ved ekstern sensor

Grænsen for høj luftfugtighed er overskredet for den indbyggede sensor for Miljøovervågning

Kontrollér miljøet.
Alarm Advarsel

Overskridelse af høj temperaturgrænse ved ekstern sensor

Grænsen for høj luftfugtighed er overskredet for den indbyggede sensor for Miljøovervågning

Kontrollér miljøet.
Alarm Advarsel

Forkert UPS-konfiguration registreret

Forkert UPS-konfiguration registreret.

 
Alarm Advarsel

Indgangsfrekvens uden for tilladt afvigelse

Indgangsfrekvens er uden for tilladt afvigelse.

Kontrollér indgangsfrekvensen og indgangsfrekvensindstillingen.
Alarm Advarsel

Indgangsfase mangler

Indgang mangler en fase.

Kontrollér indgang. Kontakt Schneider Electric.
Alarm Advarsel

Indgangsfasefølge forkert

Indgangsfaserotationen er forkert.

Kontrollér indgang. Kontakt Schneider Electric.
Alarm Advarsel

Indgangsspænding uden for tilladt afvigelse

Indgangsspænding er uden for tilladt afvigelse.

 
Alarm Advarsel

Vekselretter er slået fra som følge af en brugeranmodning

Vekselretteren er slået fra som følge af en brugeranmodning.

 
Alarm Advarsel

Vekselretterens udgang er ikke i fase med bypass

UPS-vekselretterens udgang er ikke i fase med bypass.

 
Alarm Advarsel

Li-Ion AC-forsyningsafbryder BMS:B1/BMS:B2 åben

Én eller begge Li-Ion BMS AC-forsyningsafbrydere er åbne.

 
Alarm Advarsel

Mistede forbindelsen til ekstern sensor

Mistede forbindelsen mellem den lokale netværksstyringsgrænseflade og den indbyggede miljøovervågning.

Kontrollér miljøet.
Alarm Advarsel

Mistede parallel redundans

Lasten overstiger grænsen for en N+x UPS i redundans (x er den konfigurerbare parallelle redundans).

Reducér lasten på systemet.
Alarm Advarsel

Lavt niveau for batteritemperatur

Batteritemperatur er under alarmindstillingen.

 
Alarm Advarsel

Overskridelse af grænse for lav luftfugtighed ved ekstern sensor

Grænsen for lav luftfugtighed er overskredet for den indbyggede sensor for Miljøovervågning

Kontrollér miljøet.
Alarm Advarsel

Overskridelse af grænse for lav temperatur ved ekstern sensor

Grænsen for lav temperatur er overskredet for den indbyggede sensor for Miljøovervågning.

Kontrollér miljøet.
Alarm Advarsel

Inkompatibilitet med Magelis 10" display-firmware registreret

Magelis 10" display-firmware detekteres som inkompatibel med resten af systemet.

Udfør en firmwareopdatering.
Alarm Advarsel

Vedligeholdelsesbypassafbryder (MBB) lukket

Vedligeholdelsesbypassafbryder (MBB) er lukket, og lasten forsynes med ubeskyttet strøm fra bypass.

 
Alarm Advarsel

Overskridelse af grænse for maks. luftfugtighed ved ekstern sensor

Grænsen for maksimal luftfugtighed er overskredet for den indbyggede sensor for Miljøovervågning.

Kontrollér miljøet.
Alarm Advarsel

Overskridelse af grænse for maks. temperatur ved ekstern sensor

Grænsen for maksimal temperatur er overskredet for den indbyggede sensor for Miljøovervågning.

Kontrollér miljøet.
Alarm Oplysninger

Mega Tie er aktiveret

Potientalfri indgangskontakt viser, at Mega Tie er aktiveret.

 
Alarm Advarsel

Overskridelse af grænse for min. luftfugtighed ved ekstern sensor

Grænsen for minimumsluftfugtighed er overskredet for den indbyggede sensor for Miljøovervågning.

Kontrollér miljøet.
Alarm Advarsel

Overskridelse af grænse for min. temperatur ved ekstern sensor

Grænsen for minimumstemperatur er overskredet for den indbyggede sensor for Miljøovervågning.

Kontrollér miljøet.
Alarm Advarsel

Afbryder for modulært batteri åben

Afbryder for modulært batteri åben

 
Alarm Advarsel

Det modulære batteriskab virker ikke korrekt

Det modulære batteriskab virker ikke korrekt.

Kontrollér batteriskabet. Kontakt Schneider Electric.
Alarm Advarsel

NMC 1-firmware er inkompatibel

NMCs firmware i Smart Slot 1 er inkompatibel med resten af systemet.

Udfør en firmwareopdatering.
Alarm Advarsel

NMC 2-firmware er inkompatibel

NMCs firmware i Smart Slot 2 er inkompatibel med resten af systemet.

Udfør en firmwareopdatering.
Alarm Advarsel

For få UPS enheder klar til at tænde vekselretter

En eller flere parallelle UPS-enheder er blevet anmodet om at aktivere vekselretteren, men ikke nok UPS-enheder er klar til, at systemet tænder vekselretteren.

Tænd vekselretteren på flere UPS-enheder, og/eller kontrollér indstillingen for Mindste antal UPS'er krævet til forsyning af last..
Alarm Advarsel

Udgangsfrekvens uden for tilladt afvigelse

Udgangsfrekvensen er uden for tilladt afvigelse.

Kontrollér udgangsfrekvensen og udgangsfrekvensindstillingen.
Alarm Advarsel

Udgangsspænding er uden for tilladt afvigelse

Udgangsspændingen er uden for tilladt afvigelse.

 
Alarm Advarsel

Overbelastning af installation

Lasten overstiger 100 % af den nominelle installationskapacitet.

Reducér last på system
Alarm Advarsel

UPS overbelastet pga. høj omgivelsestemperatur

Lasten overstiger den angivne kapacitet ved høj omgivelsestemperatur.

Reducér lasten på systemet eller omgivelsestemperaturen.
Alarm Advarsel

Overbelastning på UPS. Last under grænse for kontinuerlig overbelastning

Reducér last på systemet, eller kontrollér, om der er sket en udgangskortslutning.

Lasten overstiger 100 % af den nominelle kapacitet. Last er under grænse for kontinuerlig overbelastning.
Alarm Advarsel Overbelastning eller kortslutning i UPS Reducér last på systemet, eller kontrollér, om der er sket en udgangskortslutning. Enten er lasten på over 100 % af den angivne kapacitet, eller også er der en kortslutning i udgangen.
Alarm Advarsel

Parallelkommunikation tabt på PBUS-kabel 1

PBUS-kabel 1 kan være beskadiget.

Udskift parallelkabel 1 (PBUS1).
Alarm Advarsel

Parallelkommunikation tabt på PBUS-kabel 2

PBUS-kabel 2 kan være beskadiget.

Udskift parallelkabel 2 (PBUS2).
Alarm Advarsel Parallel blandet driftstilstand En eller flere parallelle UPS-enheder er i batteridrift, mens andre er i normal drift.  
Alarm Advarsel

Parallel enhed findes ikke

Hovedcontroller kan ikke kommunikere med parallel UPS X. UPS'en kan være slukket, eller kommunikationskablerne kan være beskadiget.

 
Alarm Advarsel

Power-skab ude af funktion

Power-skab er ude af funktion.

Kontakt Schneider Electric.
Alarm Advarsel

Blandet driftstilstand for power-skabe

Et eller flere power-skabe er i batteridrift, mens andre er i normal drift.

 
Alarm Advarsel

Redundans for power-skab tabt

Den konfigurerede redundans for power-skab er tabt, fordi lasten på udgangen er for høj, eller fordi der ikke er nok power-skabe til rådighed.

Reducér lasten på systemet.
Alarm Kritisk

Intern hændelse registreret af overvågning af power-skab

Overvågning af power-skab registrerede en intern hændelse.

Kontakt Schneider Electric.
Alarm Advarsel

Anmodet bypasskommando fra indgangskontakt aktiveret

Anmodet bypasskommando fra indgangskontakt aktiveret.

 
Alarm Kritisk

Begrænset luftgennemstrømning

Begrænset luftgennemstrømning.

Dette kan skyldes et tilstoppet luftfilter, eller at en anden genstand blokerer luftstrømmen.
Alarm Advarsel

RTC-backupbatteri er afladet

RTC-backupbatteriet er afladet, eller tiden er ikke indstillet korrekt.

 
Alarm Kritisk

Selvtest ikke bestået

Selvtesten blev ikke fuldført korrekt.

I hændelsesloggen og aktive alarmer kan du få flere oplysninger.
Alarm Advarsel

Opstart anbefales

Produktet har kørt i overtid uden at blive startet.

Kontakt Schneider Electric for at udføre sikker opstart.
Alarm Kritisk

Statisk switch ude af funktion

Statisk switch er ude af funktion. UPS er forhindret i at gå i statisk bypassdrift.

Kontakt Schneider Electric.
Alarm Advarsel

Statisk switch-advarsel

Den statiske switch har brug for teknisk eftersyn, men er stadig fuldt funktionsdygtig.

Kontakt Schneider Electric.
Alarm Kritisk

Overvågning har registreret fejl

Overvågning har registreret fejl.

Kontakt Schneider Electric.
Alarm Advarsel

Synkronisering ikke tilgængelig – systemet er fritløbende

UPS'en kan ikke synkronisere til bypass, den eksterne kilde eller det parallelle system.

 
Alarm Advarsel

Systemisoleringsafbryder (SIB) åben

Systemisoleringsafbryder SIB er åben, og systemet kan ikke forsyne lasten.

 
Alarm Kritisk

System låst i bypassdrift

Systemet låst i bypassdrift.

Systemet har skiftet mellem vekselretter- og bypassdrift mere end 10 gange inden for 1 minut. Tryk på tændknappen for at skifte tilbage til normal drift.
Alarm Kritisk

Systemdriftstilstand – tvungen statisk bypass

Systemet er i bypasstilstand som følge af en kritisk hændelse eller en anmodning om at slå vekselretter fra.

 
Alarm Advarsel

Systemdriftstilstand – vedligeholdelsesbypass

Systemlast forsynes via vedligeholdelsesbypassafbryderen MBB.

 
Alarm Kritisk

Systemdriftstilstand – slukket

Systemudgangsstrømmen er deaktiveret.

 
Alarm Advarsel

Systemdriftstilstand – anmodet statisk bypass

Systemet er i bypass pga. en kommando fra UPS-frontpanelet eller en brugerstartet softwarekommando, typisk for vedligehold.

 
Alarm Kritisk

Systemdriftstilstand – Statisk bypassstandby

Systemet er i statisk bypassstandbydrift som følge af en kritisk hændelse eller en anmodning om at slå inverteren fra.

 
Alarm Advarsel

Teknisk kontrol anbefales

Forebyggende vedligeholdelse: Produktet og batterierne skal kontrolleres.

Kontakt Schneider Electric.
Alarm Advarsel

Forsinket skifte fra batteridrift til normal drift er aktiveret

Indgangsrelæet viser, at det forsinkede skifte fra batteridrift til normal drift er aktiveret.

 
Alarm Advarsel

Enhedsindgangsafbryder (UIB) åben

Enhedsindgangsafbryder UIB er åben, og UPS'en er forhindret i at køre i normal drift.

 
Alarm Advarsel

Enhedsudgangsafbryder (UOB) meldekontakt-kabelføring er ikke korrekt

Enhedsudgangsafbryders (UOB) meldekontakt-kabelføring er ikke korrekt.

Kontrollér kabelføringen for UOB meldekontakt(er). Begge kredsløb skal tilsluttes en normalt åben kontakt.
Alarm Advarsel

Enhedsudgangsafbryder (UOB) åben

Enhedsudgangsafbryder (UOB) er åben, og UPS kan ikke forsyne lasten.

 
Alarm Advarsel

UPS låst i statisk bypasstilstand er aktiveret

Indgangsrelæ for UPS låst i statisk bypasstilstand er aktiveret.

 
Alarm Kritisk

UPS-konfiguration forkert

UPS er konfigureret forkert.

Kontakt Schneider Electric.
Alarm Advarsel

UPS - driftstilstand - batteri

På batteristrøm pga. et problem med indgangsstrømmen.

 
Alarm Oplysninger

UPS-driftstilstand – Batteritest

På batteristrøm pga. en test af batteriernes ydeevne.

 
Alarm Kritisk

UPS-driftstilstand – tvungen statisk bypass

Systemet er i bypass som følge af en kritisk hændelse eller en anmodning om at slå vekselretter fra.

 
Alarm Oplysninger

UPS-driftstilstand – initialiser

UPS initialiserer.

 
Alarm Oplysninger

UPS-driftstilstand – Vekselretter Standby

UPS er klar til at gå i batteridrift, men afventer tilladelse fra systemet. UPS-udgangen er slået fra.

 
Alarm Advarsel

UPS-driftstilstand – Vedligeholdelsesbypass

UPS-last forsynes via vedligeholdelsesbypassafbryderen MBB.

 
Alarm Kritisk

UPS-driftstilstand – Fra

Udgangsstrømmen er deaktiveret.

 
Alarm Advarsel

UPS-driftstilstand – anmodet statisk bypass

UPS'en er i bypass pga. en kommando fra UPS-frontpanelet eller en brugerstartet softwarekommando, typisk for vedligehold.

 
Alarm Advarsel

UPS-driftstilstand – Statisk bypass standby

UPS er klar til at gå i statisk bypass, men afventer tilladelse fra systemet. UPS-udgangen er slået fra.

 
Alarm Kritisk

UPS-indstillinger nulstillet til standard

Enhedsindstillinger er blevet nulstillet til standard. UPS'en er låst i slukket tilstand, indtil indstillingerne bekræftes.

Kontakt Schneider Electric.
Alarm Advarsel

Garantien udløber snart

Garantien på produktet er ved at udløbe.

Kontakt Schneider Electric.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.