990-5452N-032

กำหนดค่าการแสดงผลหน้าจอ

  1. จากหน้าจอหลักในจอแสดงผล ให้เลือก การกำหนดค่า > จอแสดงผล > ค่ากำหนด
  2. เลือกภาษาที่ต้องการโดยใช้ลูกศรขึ้นลง
  3. เลือกรูปแบบวันที่ที่ต้องการโดยใช้ลูกศรขึ้นลง
  4. เลือกหน่วยอุณหภูมิที่ต้องการ: ระบบหน่วยของสหรัฐฯ (° ฟาเรนไฮต์) หรือระบบเมตริก  (° เซลเซียส)
  5. ตั้งค่าวันที่และเวลาปัจจุบันโดยใช้หนึ่งในสองวิธีด้านล่าง:
    • ตั้งค่าวันที่และเวลาด้วยตัวเองบนจอแสดงผลโดยการเลือกกำหนดเอง และพิมพ์วันที่และเวลาจริง และสิ้นสุดด้วยการกด Enter
    • ตั้งค่าวันที่และเวลาแบบอัตโนมัติโดยการเลือก ซิงโครไนซ์กับเซิร์ฟเวอร์ NTP (เซิร์ฟเวอร์โปรโตคอลเวลาของเครือข่าย)
      หมายเหตูู: สามารถกำหนดการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ NTP ในอินเทอร์เฟสการจัดการเครือข่ายผ่านเว็บ บรรทัดคำสั่ง หรือไฟล์กำหนดค่า
  6. แตะที่ OK เพื่อบันทึกการตั้งค่าของคุณ
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.