990-5452N-004

Konfigurer indgangskontakterne

  1. På displayet skal du vælge Konfiguration > Indgangskontakter og vælge den indgangskontakt, som du vil konfigurere.
  2. Vælg mellem nedenstående indstillinger:

    Brugerdefineret indgang 1: Generel indgang.

    Den eksterne batteriovervågning har registreret fejl: Indgang, der angiver, at den eksterne batteriovervågning har registreret en fejl.

    Brugerdefineret indgang 2: Generel indgang.

    Ventilation af batterirummet ude af funktion: Indgang, der angiver, at ventilationen i batterirummet er ude af funktion. Når indgangen er aktiv, slås batteriladeren fra.

    Jordfejl: Indgang, der angiver, at der er en jordfejl.

    Forsynet af generator: Indgang, der angiver, at UPS-systemet kører på en generator. Batteriladestrømmen vil blive reduceret til den værdi, der er indstillet af Schneider Electric ved opstart.

    Forhindre overførsel fra statisk bypass: Når denne indgang er aktiv, og systemet går i anmodet statisk bypass eller tvungen statisk bypass, bliver systemet låst i statisk bypass, så længe indgangen er aktiv.

    Eksternt energilager: alarm på lavt niveau: Indgang, der angiver, at overvågningen af eksternt energilager rapporterer om alarm på lavt niveau.

    Eksternt energilager: alarm på højt niveau: Indgang, der angiver, at overvågningen af eksternt energilager rapporterer om alarm på højt niveau.

    Sluk laderen: Indgang, der slukker laderen.

    Svinghjul ude af drift: Indgang, der angiver at svinghjulet er ude af drift.

    Deaktiver højeffektivitetstilstand: Indgang, der deaktiverer brugen af højeffektivitetstilstand

    Anmod om bypassdrift: Input, der skifter UPS'en til den anmodede statiske bypassdrift, hvis betingelserne for en overførsel er opfyldt.

    Tvungen batteridrift: Input, der tvinger skifte til batteridrift.

    Distribueret energireserve: Input, der aktiverer tilstanden Distribueret energireserve. DC-jordingsfejl: Indgang, der aktiverer alarmerne for DC-jordingsfejl.
    Kommandér UPS'en til at forhindre skift til en anden bypasstilstand: Indgang, der forhindrer UPS'en i at skifte til bypassdrift.  
  3. Tryk på OK for at gemme indstillingerne.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.