990-5452N-004

Start og føj en UPS til et aktivt parallelsystem

Følg denne procedure for at starte en UPS og føje den til et aktivt parallelsystem.

BEMÆRK: En afbryder må kun betjenes, hvis den tilsvarende LED-afbryderindikator lyser grønt.
  1. Luk UIB.
    Herefter startes skærmgrænsefladen efter ca. 30 sekunder.
  2. Fra startskærmen vælges Kontrol > Opstartsguide. Vælg Start UPS i et parallelsystem, og følg vejledningen på skærmen.
    BEMÆRK: Den følgende startprocedure er en standardprocedure. Du skal altid følge vejledningen i den opstartsguide, som passer til dit system.
  3. Luk SSIB.
  4. Luk kontakten til tilbagekoblingsbeskyttelse (BF2) (hvis der er en), hvis den er åben.
  5. Luk batteriafbryderne i din specifikke batteriløsning.
  6. Luk UOB.
  7. Tænd vekselretteren ved at trykke på tændknappen til vekselretteren foran på UPS'en.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.