990-5452N-004

Logfiler

Der findes to typer logfiler:

  • NMC-logfil: Indeholder oplysninger om skærm- og netværksaktiviteter.

  • UPS-log: Indeholder oplysninger om systemstatus og driftstilstande.

Vis NMC-loggen

  1. Fra startskærmen vælges Logfiler > NMC-log.
  2. Du kan gennemgå listen over hændelserne ved hjælp af pilene.
  3. Nu kan du gøre følgende i hændelsesloggen:
    1. Tryk på filterknappen for at filtrere hændelserne. Der er forskellige filterindstillinger til rådighed, herunder:

      Filtrer efter effekthændelser: Kommunikation, Enhed, Udgang, Indgang, Batteri, UPS-driftstilstand, Parallelt system, Påmindelser, Switchgear og/eller RFC 1628 MIB.

      Filtrer efter Systemhændelser: Massekonfiguration og/eller Sikkerhed.

    2. Tryk på papirkurven for at rydde hændelsesloggen, og bekræft ved at trykke på Ja.
  4. Tryk på knappen til startskærmen for at afslutte loggen.

Vis UPS-loggen

  1. Fra startskærmen vælges Logfiler > UPS-logfil.
  2. Herefter kan du gennemgå listen over UPS-hændelserne ved hjælp af pilene.
  3. Du kan udføre følgende handlinger i UPS-loggen:
    1. Tryk på filterknappen for at filtrere hændelserne. Der er forskellige filterindstillinger til rådighed, herunder:

      Filtrer efter Effekthændelser: Kommunikation, Enhed, Udgang, Indgang, Batteri, UPS-driftstilstand, Parallelt system, Påmindelser, Switchgear og/eller RFC 1628 MIB.

      Filtrer efter Systemhændelser: Massekonfiguration og/eller Sikkerhed.

    2. Tryk på papirkurven for at rydde UPS-loggen, og bekræft ved at trykke på Ja.
  4. Tryk på knappen til startskærmen for at afslutte loggen.

Eksportér data fra logfiler

Den eksporterede logfil kan kun benyttes af Schneider Electrics kundesupport i forbindelse med analyser.

  1. På startskærmen vælges Logfiler > Eksportér data
  2. Sæt en USB-enhed i USB-porten (A) på skærmens forside.

    Displaymodel 1

    Displaymodel 2

  3. Tryk på Start dataeksport.

    Når den er eksporteret, vises følgende meddelelse på skærmen: Data blev eksporteret. Fjern USB-enheden.

  4. Fjern USB-enheden, og tryk på knappen til startskærmen for at forlade skærmen.
  5. De eksporterede data på USB-enheden kan nu sendes til Schneider Electrics support med henblik på analyse.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.