990-5452N-004

Indstil UPS-identifikationen

BEMÆRK: Brugerdefineret navn og Brugerdefineret placering skal konfigureres via netværksstyringsgrænsefladen. Der findes flere oplysninger i Få adgang til en konfigureret netværksstyringsgrænseflade.
  1. Fra startskærmen vælges Konfiguration > UPS > Identifikation.
  2. Vælg, om UPS'en skal identificeres via Modelnavn, Brugerdefineret navn eller Brugerdefineret placering.
  3. Tryk på pilen til højre for at gå til næste konfigurationsskærm.
  4. Tryk i tekstfeltet, og skriv et navn for de enkelte afbrydere, eller behold standardindstillingerne. Aliaset er begrænset til fire tegn.
  5. Tryk på OK for at bekræfte indstillingerne.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.