990-5452N-006

Configurar Modbus

Es posible configurar Modbus para la pantalla y para las tarjetas de Ranura inteligente 1 y Ranura inteligente 2.

NOTA: Solo es posible configurar Modbus con protocolo serie en la pantalla y en la tarjeta de gestión de red opcional AP9635.
  1. En la pantalla de inicio, seleccione Configuración > Modbus y seleccione Pantalla, Ranura inteligente 1 o Ranura inteligente 2.
  2. Para configurar Modbus, habilite el acceso Serie o TCP, y agregue los valores necesarios.
  3. Pulse OK para confirmar la configuración.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?